搜索
PV1756Analog1
“通道X”视图
使用“
通道X
”视图可对在浮点模式下运行的 1756-IF8 和 1756-IF16 非隔离模拟输入设备配置通道(数据格式 = 浮点型)或者对 1756-IF4FXOF2F 设备配置输入通道。
使用“
通道X
”视图可以:
选择输入类型和范围
输入缩放值
指定数字滤波器时间
输入传感器偏移量(如果支持)
非隔离模拟输入设备
“通道X”视图参数
对模拟输入设备配置通道
高速模拟 I/O 设备
“通道X”视图参数
配置输入通道
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal