Loading
《自动化前沿》第 77 期 | 专题报道

数据驱动型可持续运营的 3 个关键元素

订阅

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Subscribe
Subscribe
Nature science concept. Science analysis. Environmental technology.
第 77 期
  • 专题报道
  • 管理层视角
  • 可持续发展建议
  • 应用简介
    • 数字化转型
    • 数字化转型
    • 汽车与轮胎行业
    • 汽车与轮胎行业
  • 最新资讯

全球各地的企业都十分关注如何减轻对环境的影响,尤其是在工业行业。工业消耗了近 40% 的全球能源,产生的温室气体至少占全球排放总量的 30%,与此同时,监管部门强制要求作出改变。尽管这些数值惊人,它们也代表着有无限机会来围绕工业运营进行创新及优化。

投资推进可持续发展以改善财务成果

为可持续发展投入的资金不仅是出于商业需要,更能带来经济收益。

近 50% 的高管表示他们的环保可持续发展方案明显改善了企业的财务业绩。

从可用资源着手,快速取得成效

提及切换使用清洁能源及重新设计产品等可持续发展议题时,能够从大局入手固然十分可贵。同样值得考量的是,采用可在短期产生影响的策略。

例如,您当前采用的自动化解决方案很可能就能够发挥核心推动作用,助您大规模实现可持续发展目标。首先,可以利用这些系统中的可持续发展数据来获取见解。

这些深度见解可以让您更好地作出调整,从而加速获得投资回报、推进 ESG 进程。

我们将探讨数据驱动型可持续运营的三个关键元素:

Open All
Close All
尽可能提高现有投资的回报

要在运营时实现可持续发展和生产力目标,就需要从数据入手。好消息是或许您已有相关数据,可协助推动进步、提升成果。

了解自己拥有哪些数据,有助于制定更好的路线图、避免运营时产生不必要的成本和复杂性。尽管未来您可能需要另作投资,但请记住,目前的运营技术中还有价值尚待释放。

了解可利用现有解决方案获得哪些数据,有助于尽可能地提高投资回报,同时也提供了一个起点,可用于:

  • 生成数据基线和报告
  • 识别机会领域
  • 追踪目标达成进度

这些数据之后可为制定切实可行的方案提供信息来源,实现过程改进。例如,确定能源使用基线后,就可以挖掘出使用模式,为改善 ESG 报告、减少消耗铺平道路。这类方案不仅能够达成可持续发展目标,还能够保障效率、成本节省和生产力目标的实现。

需要做些什么?

仔细盘算自己的现有自动化解决方案。检查由其所创建和收集的数据,评估如何将这些数据用于达成可持续发展(以及生产力)目的。考虑与自动化专家合作,因为他们可能更有能力代您执行审查。

或许您已有现成感应器和机械来为您提供生产效率数据或能源使用指数。但也有可能需要再配备更多感应器来获得必要的数据精确度。但是大多数情况下,作为可持续发展相关数据的来源,现有设备已经发挥了重要作用。

例如,现有工业控制和自动化硬件和软件通常都能够作为能源数据来源,提供的能源数据会情景化为站点、生产区、生产线以及机器层面的生产数据。将这些数据情景化并集成到运营之后,可以协助揭示更深刻的资源影响,例如,耗水量较大的过程中所消耗的能源。同样,这类数据还能够满足排放报告等关键业务需求。

评估能否快速显示关键数据并进行快速分析。在某些情况下,需要费一些功夫才能够优化数据显现、建模和聚合的方式。不论您当前处于什么状态,利用现有解决方案绘制可持续发展相关数据图,能够助您充分发挥现有资源的价值、识别差距以调整投资优先顺序。

基于数据和见解来自动执行操作

要达成可持续发展目标,首先需要访问值得信赖的情景化数据,以满足监控和报告目的。

对数据进行情景化处理并确定数据有效性后,下一步是根据这些数据和高级算法自动执行操作,以达成优化目的。机器学习 (ML) 和人工智能 (AI) 等技术可为控制系统响应提供指导、揭示持续改进的机会。

基于数据和算法自动执行操作不仅可助您从过程改进升级到性能优化。过程变量和资源消耗每一天都会予以微调,确保将资源用到需要的地方。

有了 ML 和 AI 后,系统能够基于预测的条件来动态且实时地调整过程,进而大幅提升效率,让企业得以大规模实现可持续发展目标和生产力目标。

需要做些什么?

评估高级分析功能。您可能拥有相关工具,能够对数据建模并发现切实可行的见解。但是如果存在缺口,请记住与部署新硬件相比,补足 ML 和 AI 功能可能更简单、更快速。

识别高价值用例以收获预测性见解。例如,可训练算法来预测特定生产线、机器或组件的能源使用情况,进而检测异常并设置可触发纠正措施的规则。可执行类似建模来预测其他场景下的主机,例如,何时需要维护设备,或者何时需要在水处理作业中更改化学剂注入选点。

连接到控制系统以实现自动改进。将算法与自动化系统搭配使用可促成优化达到新的高度。例如,在智能水压管理场景中,能够预测及主动管理压力波动从而减少压力泄漏、提高可靠性。

能够提供基于自动化系统的智能层的高级过程控制解决方案正是为此而设计的。这些解决方案会持续评估目前及预测的数据,将这类数据与需要的结果相比较,然后再主动推进改变。这样就能够自动减少过程变数、优化资源使用。

将典范做法扩展到整个企业和价值链

数据驱动型可持续发展方法最终必须扩展至完整的产品生命周期和价值链中。

企业首先要做的就是从运营和生态系统中收集数据并进行情景化处理,接着,自动执行操作以从性能改进进阶为性能优化。这样就为实现全面且可扩展的改进奠定了基础。

“信息需要得到正确的使用,这样它才能助力制造业提升到新的水平,让我们有能力与客户携手创新、共创未来。”
Cyril Perducat - 罗克韦尔自动化高级副总裁暨首席技术官

由于可持续发展报告不断成熟和完善,而产品也在持续演变,调整就变得至关重要。拥有高品质数据流可让企业的运营团队根据监管合规要求和不断涌现的需求进行调整。

将分析和 AI 解决方案与自动化相结合之后,可协助企业降低成本和碳排放,且不影响市场定位或定价。

备齐这些功能后,优化以实现可持续发展将不只是生产重心,而是需要持续、大规模推进的业务过程。发起有组织的优化活动,让您能够推进更大型方案,打造更加可持续的世界。

需要做些什么?

设置可供扩展的数据和分析功能。要在整个价值链中迈向更加可持续的运营模式,就需要创造稳定的可操作数据流,以获得见解并改进资源使用情况。您可以从一部机器开始,再慢慢扩大规模。接下来,对数据进行分析和建模,收集见解以改进资源使用。您可以从一条生产线开始,逐渐扩大到覆盖整个作业线。

确立可持续改进的操作系统。挖掘数字化、可持续发展见解,以及推进改变的过程为闭环改进提供了基础。完全自动化的持续改进方法需要融合 IT/OT,将不同生产阶段的数据汇总为一个数字主线,最终覆盖到整个价值链。如此顺畅的数据流能够让您全面了解资源使用情况,形成协作式方法以改进和优化。

恒天然合作集团的数字化之旅
恒天然合作集团的数字化之旅
Case Study
Case Study
恒天然合作集团的数字化之旅
了解恒天然合作集团如何利用数字化转型激发制造和企业职能部门的信任。
查看案例研究

将可持续生产与可持续产品管理连接起来。大规模推进持续改进意味着能够全面达成运营和产品目标。这就需要作出诸多改变,例如:

  • 实施完全数字化产品生命周期管理 (PLM) 系统
  • 打造数字化产品通行证
  • 将数字孪生用于可持续的产品设计

从根本上说,将可持续发展目标与公司整体策略相结合至关重要。数字化投资不仅是出于商业需要,更是创造更加可持续的未来中的关键一环。

主题: Sustainability
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
内容推荐
Loading
Sustainability
Sustainability
Sustainability
Creating the future of industrial automation. Enabling sustainability across the value chain through innovative industrial automation and digital solutions.
过程自动化如何实现可持续性
过程自动化如何实现可持续性
博客
博客
过程自动化如何实现可持续性
Rockwell Automation 的 PlantPAx® DCS 可通过降低能耗和提升效率,帮助组织实现可持续发展目标。
米其林通过集中式 AGV 控制节省能源并改善运营
米其林通过集中式 AGV 控制节省能源并改善运营
Case Study
Case Study
米其林通过集中式 AGV 控制节省能源并改善运营
米其林通过 Giordano&C. 利用 Rockwell Automation 技术实施的创新 AGV 项目,改进了其 Cuneo 工厂的运营并节省了能源。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 数据驱动型可持续运营的 3 个关键元素