Loading
博客 | 管理视角
Recent ActivityRecent Activity

可持续性听起来很棒,但它实际上是什么样子的?

我们都知道可持续性很重要,并且在各个行业都具有重要意义。但可持续性究竟是什么样的呢?

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
背景为白色风力涡轮机的European Union旗帜

我们都知道可持续性很重要,而且对我们大多数人来说越来越重要。它也是许多业务目标的关键,包括遵守法规、减少废料和改善运营。但在实践中,可持续性到底意味着什么?

可持续性在不同行业和企业中可能会有所不同。虽然各个项目的结果各不相同,但它们都始于协作和咨询。

我想与您分享工业生产商可以实现重大可持续性改进的一些领域,并通过真实案例展示我们如何帮助组织变得更具韧性和更负责任。

 

能源管理和智能水务

我们正在推出市场解决方案,帮助企业以简单、易于获取的方式查看能源数据,从而为业务和可持续利益做出更明智的决策。这些方案还扩展到智能水务解决方案等领域,利用创新软件和分析提升运营可见性和系统可靠性,同时提升员工生产力,支持安全需求并满足监管义务。

推动这一目标的项目之一是喀麦隆 Nachtigal 水电厂。该项目由 Nachtigal 水电公司(NHPC)委托,目前正在开发中,预计将于2024年全面投产。

一旦投入运营,预计该发电厂将提供喀麦隆30%的能源需求,年产量达到3太瓦时。为满足 Nachtigal 项目的具体需求,我们提供了分布式控制系统,使各种水电应用得以运行。该解决方案已在多个项目和用例中得到验证,能够为 Nachtigal 提供所需的可靠性、灵活性和可扩展性,帮助在急需能源和水的地区生产能源和水。

应对长期挑战的可持续方法
应对长期挑战的可持续方法
博客
博客
应对长期挑战的可持续方法
制造商如何将可持续性融入其文化,以推动创新并提升盈利能力。

废料管理

我相信,通过端到端的产品数据,可以实现更高效的能源、水和废料处理过程,从而深入洞察改进影响最大的领域。通过配备合适的人才、流程和技术,可以打造更可持续的供应链和合作伙伴网络生态系统,这对于废料管理至关重要。

为实现这一目标,我们与总部位于西班牙、运营一组废料处理厂的公司 Valtalia 合作。虽然他们有着以更可持续方式运营的明确目标,但在将想法转化为现实战略和成果方面遇到了挑战。在这里,我们通过提供集成控制系统,帮助他们降低维护成本,使回收废料的数量增加一倍,并将转移到其他回收设施的材料数量增加了四倍。

 

循环经济

我们公司的另一个重点是开发解决方案,以自动化新兴的行业特定流程,从而推动循环经济成为行业标准。各国政府现在正为我们提供更具体的可持续发展目标指引,例如《巴黎协定》,该协定为到2050年实现净零排放设定了明确的框架。

然而,在重工业和制造业领域实现这一目标将面临挑战。尤其是该行业占全球CO₂排放量的22%。这并不容易解决,因为传统生产方式常常不可避免地产生副产品,导致排放。但困难的问题需要创新的解决方案,我们与 ArcelorMittal 和 LanzaTech 的合作证明了这一点。

我们共同采取了重要举措,通过践行循环经济,将本可造成危害的副产品回收为新的商业机会,推动制定可持续发展的行业标准。在他们的工厂中,我们帮助将潜在有害的碳副产品转化为市场需求量大的新型化学产品,从而减少了废料的产生。

支持可持续发展:政府资金和举措

可持续发展正在受到推动,许多政府举措也对此予以支持。新冠疫情后,欧盟各地分发了多项救助计划,其目标与提升数字化、扩展基础设施以及以更可持续的方式运营紧密相关。

其中包括:

  • InvestEU,鼓励对可持续基础设施的投资
  • Digital Europe,支持加强欧洲的数字能力
  • 凝聚基金,专注于资本密集型的环境和交通投资

这些复苏和刺激计划为欧盟经济注入了EUR1800000000000。这可能只是又一次朝着正确方向的推动,激励更多公司推进新的和更多的项目。

政府本身也在投资可持续流程。今年的一个明显例子是我们与皇家铸币厂的公告,旨在从电子产品中回收贵金属,并将其转化为硬币。

 

携手共进,迈向可持续未来

我们的能力处于实现更可持续制造过程与开发支持能源效率的数字技术的交汇点。

我目前的优先领域是如何利用我们的技术、服务和合作伙伴关系,帮助行业实现可持续发展目标。希望这些例子能激发您对如何利用我们的专业知识和技术的思考。如果您希望了解更多我们如何帮助您成为更可持续组织的方式,请参见我们网站上的众多资源。

可持续时代需关注的三大领域
可持续时代需关注的三大领域
博客
博客
可持续时代需关注的三大领域
轮胎生产商正开始迈向自主生产、自动化工厂运营的征程。

发布时间 2022年9月28日

主题: Management Perspectives

Susana Gonzalez
Susana Gonzalez
Rockwell Automation欧洲、中东和非洲区总裁
Susana是Rockwell Automation欧洲、中东和非洲区总裁。她于2017年加入Rockwell Automation,担任分区销售副总裁,并于2019年担任现职。她在多个行业和职能领域拥有20多年经验。她的职责是推动该地区的战略和执行,以实现我们将互联企业付诸实践的全球目标。
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 可持续性听起来很棒,但它实际上是什么样子的?