Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

边缘计算与容器重塑生产力

当 IT 与 OT 融合时,生产力可提升至 2 ×。了解在边缘设备部署软件容器时的 6 项运营优势

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
一只手触摸着连接到边缘计算数据的计算机显示器界面

边缘计算和容器化软件通过在数据源处处理数据,并将应用程序打包为自包含、可移植的映像,正在重塑工业自动化。 这种组合能够快速提供洞察、高效利用带宽,并在开发和生产环境中实现一致的IT 和 OT执行。

Rockwell Automation正将这些优势转化为紧凑、用户友好的边缘设备,简化工业控制系统中分析、控制和微服务的部署与管理。

工业控制系统中的边缘计算

边缘计算是一种分布式框架,将企业应用程序部署在更接近数据源的位置,例如物联网传感器、可编程逻辑控制器(PLC)和本地服务器。这种接近性能够更快地提供洞察。为什么?因为在数据捕获点附近执行分析能够通过避免广域网延迟来提升关键控制操作的响应时间,并且优化带宽,因为只有汇总或过滤后的数据会流向云端。

在工业控制系统部署中,边缘设备可以将原始数据转化为可操作的智能信息,过滤噪声,运行异常检测,并在机器级别托管仪表板。这些实时数据正是工程师、机器操作员和产品线经理提升无缺陷产出的关键。

容器化简介:架起 IT与OT之间的桥梁
容器化简介:架起 IT与OT之间的桥梁
博客
博客
容器化简介:架起 IT与OT之间的桥梁
本文的目的是展示容器化在简化IT和OT环境中应用部署方面的强大功能。
立即阅读

边缘硬件:OptixEdge™ 和嵌入式边缘计算模块

OptixEdge™ 和 Embedded Edge Compute Module共享统一的基础。两者均运行 FactoryTalk® Optix™,支持 FactoryTalk® Remote Access™,并提供完整的软件容器功能。

它们包括相同的 CPU、RAM 和磁盘规格,并支持安全的多协议工业连接(Modbus、EtherNet/IP、OPC UA)。该通用平台可在各种工业环境中实现分析、微服务和仪表板的一致部署。

嵌入式边缘计算模块 是基于 ControlLogix® 机架的单元,可直接与 PLC 网络和现场总线通信,实现低延迟数据交换并与 PLC 逻辑紧密集成。非常适合需要确定性控制、实时分析和机架内自主运行的应用。工程师可以部署预测性维护算法、基于事件的过滤或轻量级 OPC UA 服务器,无需依赖外部接口。

OptixEdge™ 网关是专为工业环境设计的独立网关。它可连接到控制系统,执行边缘分析,并将精选见解安全传输到云平台。该网关集成了用于 FactoryTalk® Remote Access™ 的嵌入式I / O,并预装了设置向导,简化了从自动化设备到云平台的 Message Queuing Telemetry Transport 管道配置。

此外,其坚固外壳支持 DIN导轨或书本式安装,适用于 PLC 机架外的边缘分析、本地可视化和安全云集成。

容器化软件解决 IT & OT 集成问题
容器化软件解决 IT & OT 集成问题
博客
博客
容器化软件解决 IT & OT 集成问题
工程师可以架起 IT 与 OT 之间的桥梁。容器化软件可减少环境漂移,并提升 IT & OT 从开发到生产过程中的一致性。
立即阅读

免费试用 FactoryTalk Optix 软件

体验云端 HMI 开发的无限可能。免费下载 FactoryTalk Optix Studio Standard,或获取 FactoryTalk Optix Studio Pro 的 90 天试用版。

容器简要概述

容器化软件多年来一直为 IT 提供动力,但将其迁移到工业控制系统会带来一系列新的挑战和优势。容器将应用程序及其库、依赖项和配置打包为单一映像。

这种打包方式有助于确保同一映像在开发人员的笔记本电脑、车间的无头网关或云端上运行时表现一致。并非所有硬件都能托管容器,因为它们需要容器引擎。

容器引擎可创建、管理和运行容器,无需完整操作系统。然而,工业边缘硬件存在处理能力有限、内存预算紧张、无头运行以及严格安全要求等限制。

如需深入了解运行技术环境中的软件容器基础知识,请参见此帖子。

边缘设备的软件容器选项

开箱即用,Embedded Edge Compute 模块和 OptixEdge™ 网关提供相同的容器功能。这些设备在创建相关容器映像后,可运行任意数量的应用程序。

容器化软件嵌入于 OptixEdge™ 网关和 Embedded Edge Compute 模块中:

  • 原生 Docker 运行时: 可在数秒内启动任何标准 Docker 映像
  • 嵌入式 Portainer CE GUI: 可在 Web 界面中检查、部署和查看日志
  • Docker Compose 支持: 用于定义和编排多容器堆栈
  • Dockerfile 兼容性: 可构建自定义容器映像
  • 此外,主机还支持辅助容器,如 Portainer 插件 或 Ansible playbook

。该统一工具集允许您一次构建容器映像,将其存储在私有或公共注册表中,并在网络内任意边缘节点上部署。

部署工作流程

客户可遵循简单流程,在 OptixEdge™ 或 Embedded Edge Compute 设备上部署容器:

1. 创建指定应用代码和依赖项的 Dockerfile

2. 在本地构建容器映像,并在开发机上验证

3. 将测试通过的映像推送至安全容器注册表

4. 在边缘设备上使用 Portainer CE 或 Docker CLI 拉取并运行容器

此流程可最大限度减少库冲突、操作系统不匹配及以往拖慢 OT 部署的手动安装步骤。

边缘软件容器的 6 大优势

1. 可扩展性: Docker Compose 等编排框架可在多个边缘节点间复制或扩展多服务堆栈

2. 快速部署: 容器映像可在数秒内实例化、更新或回滚,最大限度减少运行停机时间

3. 高度定制化: 映像仅包含所需的运行时组件、库和工具,降低复杂性和攻击面

4. 资源效率: 容器消耗的 CPU、内存和存储远低于其他方案,非常适合资源受限的边缘硬件

5. 增强安全性: 不可变映像和进程隔离可减少漏洞,并将任何入侵限制在单一容器内

6. 简化管理: 集中式注册表和映像版本管理便于在整个边缘节点群分发、更新和监控工作负载

总结

通过将容器化软件与专用边缘硬件(如 OptixEdge™ 网关和 Embedded Edge Compute 模块)结合,您的组织可构建更快、更智能、可扩展的架构,覆盖从 PLC 机架到云服务。

软件容器作为 IT 最佳实践与 OT 现实之间的纽带,在网络边缘实现实时分析、安全部署和新一代自动化。 有兴趣实施此方案?请查看OptixEdge和Embedded Edge Compute。

通过容器化软件简化 OT:5 种方法
通过容器化软件简化 OT:5 种方法
博客
博客
通过容器化软件简化 OT:5 种方法
容器化软件解决 5 个 OT 问题——了解其如何帮助您实现可扩展、安全的控制,简化运营并赋能您的团队。
立即阅读

发布时间 2026年6月3日

主题: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Human Machine Interface Human Machine Interface FactoryTalk Optix ThinManager

Rylee Domonkos
Rylee Domonkos
智能设备/软件与控制领导力发展计划助理,Rockwell Automation
Rylee 是一名领导力发展计划助理,目前在 Rockwell Automation 从事业务战略和产品管理工作。Rylee 专注于在工业控制系统中采用容器化解决方案,简化产品部署并增强 OT 客户的知识。
Subscribe to Rockwell Automation

Receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe now

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 融合最佳 IT 实践与 OT 现实