Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

通过软件容器重复成功的 OT 部署

容器化软件减少环境漂移,并提升 IT & OT 从开发到生产过程中的一致性

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
多个堆叠的金属运输集装箱特写照片:红色、蓝色、黄色、白色。

如同运输集装箱,软件容器将应用程序打包,以便在任何地方都能一致运行。

容器化在 IT 领域已广泛应用,如今也在 OT(工业)部署中逐步普及,将应用程序及其依赖项打包为一个可在各环境中一致运行的单一包。它使信息技术与运营技术在部署、扩展、安全和恢复方面的期望保持一致。

现在,让我们将这一理念应用于工厂车间可视化。

FactoryTalk® Optix™ 是一款直观的HMI 设计和可视化平台,可为您的制造和生产应用提供快速、灵活且可扩展的解决方案。

其连接选项包括 OPC UA 信息模型集成、MQTT 连接和数据库选择,如内置 SQLite、ODBC 和 InfluxDB 支持。此外,FactoryTalk Optix 应用程序可在 Docker 和ThinManager®容器中运行。

为什么要将运行时应用程序容器化?

运营技术团队通常需要在多台机器和多个现场之间保持一致的运行时行为。然而,部署环境会随时间自然漂移。

因此,操作系统更新、库、驱动程序和本地配置更改的差异可能会导致调试或升级期间出现不一致。

容器通过封装运行时环境,有助于解决这些潜在错误,使应用程序能够在支持容器的主机上以一致方式部署和启动。这与更广泛的容器化目标一致: 提升从开发到生产过程中的一致性和可移植性。

当标准化至关重要时,FactoryTalk Optix 容器部署是一种受 Rockwell Automation 运行指南(包括端口发布和许可行为)支持的方法。

FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
通过协作、可扩展性和互操作性实现人机界面、工业物联网、边缘和数据平台愿景,从而改善可交付成果并提高效率。
了解更多
容器化简介:架起 IT与OT之间的桥梁
容器化简介:架起 IT与OT之间的桥梁
博客
博客
容器化简介:架起 IT与OT之间的桥梁
本文的目的是展示容器化在简化IT和OT环境中应用部署方面的强大功能。
立即阅读

免费试用 FactoryTalk Optix 软件

体验基于云的 HMI 开发无限可能。免费下载 FactoryTalk Optix Studio Standard,或获取 FactoryTalk Optix Studio Pro 的 90 天试用版。

可重复、成功的容器化软件部署模式

以下三种模式有助于直观展示软件容器在运营技术中的应用:

1: 车队 HMI 在类似机器上的部署

场景: 您拥有多种类似资产,如生产线、成套设备、单元或现场,并希望获得一致的 HMI 操作员体验和可预测的更新模型。

基于容器的方法通过在标准化容器环境中启动运行时应用程序实现一致性,并通过使用已记录的容器启动参数(如端口发布、容器命名和可选重启行为)实现可重复性。如果需要运行时应用程序保留其创建的文件或设置,请将容器连接到计算机上的实际文件夹。这样,即使容器被重启或替换,数据也会保留。

2: 并排部署的模块化边缘服务

场景: 您希望在边缘实现可视化,并可能希望在其旁边部署相邻功能(例如,FactoryTalk® Remote Access™ Runtime)。

容器使得可以在主机上并排部署多个组件,同时保持它们独立打包。FactoryTalk Optix 容器运行指南为在 Docker 中作为部署中的可视化组件运行 Optix 运行时应用程序提供了具体机制。

在可组合边缘架构中,与可视化运行时一起运行远程连接服务也具有优势。例如,FactoryTalk® Remote Access™ Runtime 可作为 Docker 镜像提供,使其能够作为独立容器部署在 FactoryTalk Optix 运行时容器旁边(或与同一主机上的其他互补容器化服务并行部署)。这非常适合容器主机,因为容器设计用于在同一台机器上相邻运行,同时保持进程隔离。

3: 云部署

场景: 有些组织还会在需要集中管理的运行时占用空间、标准化的部署机制或更易于与云基础运营对齐时,将这种容器方法扩展到云托管环境。

在这些场景中,同样适用核心容器化软件原则。Optix 运行时可以打包并作为容器化工作负载运行,底层计算由客户的云基础设施提供,并受其 IT 策略和安全态势管理。

这与 Optix 云启用工作流自然契合:FactoryTalk® Optix Studio™ Pro 支持云托管协作和基于存储库的开发。Rockwell Automation 还描述了利用 FactoryTalk Remote Access 的远程部署模式,减少了需要亲临现场交付更新的需求。

FactoryTalk Optix 容器化部署注意事项

第三方边界

对于刚开始使用容器化软件的用户,请参阅第三方提供商(如 Docker 或 Portainer)以获取帮助和许可条款。

许可行为

如果未提供授权许可密钥,FactoryTalk Optix 应用程序将在 120 分钟后停止运行。更多信息请参见FactoryTalk Optix 帮助。

端口发布与应用程序配置相关联

当 Optix 在容器中运行时,选择主机 PC 上的一个端口,并将其“转发”到 Optix 用于其 Web 客户端的端口。该内部端口即为Web Presentation Engine端口,在 FactoryTalk® Optix Studio™ 中设置。

持久性应有明确规划

请提前决定哪些内容需要保存,哪些可以为临时。卷绑定选项可通过将运行时更改写入主机上的本地文件夹来持久保存运行时更改,这样在容器重启或被替换时不会丢失更改。

可重复性优先,其他其次

将 FactoryTalk Optix 与容器化软件部署结合的实际价值在于可重复性。

软件容器提供了一种一致、可追溯的方式,利用标准容器启动概念(如端口发布、重启行为及(如有需要)持久性卷映射)在各环境中运行相同的运行时应用程序。这有助于实现更广泛的容器化目标:减少环境漂移并提升从开发到生产的信息技术与运营技术一致性。

想要迈出下一步?探索ThinManager® 软件和 FactoryTalk Optix在更广泛容器化讨论中的关系,且不改变上述基本原理。您还可以深入了解 FactoryTalk Optix 产品组合的基于云的软件和硬件设备,详见此处。

什么是 FactoryTalk Optix?

FactoryTalk Optix 是 Rockwell Automation 推出的新一代云端 HMI 平台,专为灵活的 Web 浏览器可视化和边缘数据管理而设计。

它允许用户在多样化硬件上设计、测试和部署应用程序,具备开放架构、通过 FactoryTalkR HubTM 实现多用户协作,并为 OPC UA 和 MQTT 协议提供必要支持。

FactoryTalk Optix 三大优势:

1. 云端协作与设计: 团队可通过 Web 浏览器随时随地协作项目,内置 Git 集成实现版本控制和多用户同时编辑

2. 最大互操作性与灵活性: Optix 平台支持 Rockwell Automation 及第三方设备,允许在多种平台(本地、边缘或云)上部署

3. 现代化、可扩展的可视化 具备响应式、面向对象的图形,可自动适应不同屏幕尺寸和设备,包括移动设备和平板电脑

项目实施参考:

访问公共 Rockwell AutomationGitHub 存储库。示例项目展示了如何通过现代技术、创新设计和可扩展部署选项加速价值交付。

一个Optix_Docker_FTOptixUpdateServer示例项目提供了构建和运行 FactoryTalk Optix Runtime Docker 镜像的参考实现,然后将 Optix 应用程序部署到该容器中。

通过容器化软件简化 OT:5 种方法
通过容器化软件简化 OT:5 种方法
博客
博客
通过容器化软件简化 OT:5 种方法
容器化软件解决 5 个 OT 问题——了解其如何帮助您实现可扩展、安全的控制,简化运营并赋能您的团队。
立即阅读
融合最佳 IT 实践与 OT 现实
融合最佳 IT 实践与 OT 现实
博客
博客
融合最佳 IT 实践与 OT 现实
边缘设备上的软件容器可带来:1. 快速部署 2. 定制化 3. 资源效率 4. 更高安全性 5. 简化管理 6. 可扩展性
立即阅读

发布时间 2026年4月14日

主题: Optimize Production Accelerate Digital Transformation Automotive & Tire Chemical Food & Beverage Human Machine Interface FactoryTalk Optix ThinManager

Paul Haikal
Paul Haikal
商业组合经理,FactoryTalk 可视化软件,Rockwell Automation
Paul 在工业自动化领域拥有20多年经验,涵盖远程支持、赋能以及产品和组合领导力——他热衷于通过可视化实现直观、互联的运营。他领导的项目致力于提升客户成果并推动大规模部署,帮助团队通过 FactoryTalk View 和 FactoryTalk Optix 等 HMI 和 SCADA 产品,实现安全、可扩展的设计和数据驱动型决策支持,从而更快地将运营数据转化为行动。
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

容器化简介:架起 IT与OT之间的桥梁
容器化简介:架起 IT与OT之间的桥梁
博客
博客
容器化简介:架起 IT与OT之间的桥梁
本文的目的是展示容器化在简化IT和OT环境中应用部署方面的强大功能。
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 容器化软件解决 IT & OT 集成问题