Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

5 种通过容器简化运营技术的方法

简化您的运营并赋能团队。通过 FactoryTalk Optix 减少开销、提升安全性并加快部署周期

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
两名身穿白色安全帽的男性工程师在工厂内查看来自容器化软件的人机界面监视器

维护工厂工业控制系统的工程师和技术人员面临着日益严峻的挑战。

实现一致的生产性能、最小化停机时间、管理复杂应用程序。扩展分布式架构下的边缘设备和中央服务器。维护安全性等。

让我们来探讨FactoryTalk® Optix™和ThinManager® 软件如何利用容器正面应对五大运营技术问题。

ThinManager 软件实现安全的集中式应用管理

ThinManager 软件是一款内容交付和瘦客户端管理平台,旨在配置、部署和管理工业应用、用户及终端用户设备。

它在可扩展平台中实现前所未有的控制和安全性——无论您的工业环境规模或工厂数量如何。

ThinManager 软件集中管理您的工业计算资产,并安全地将内容交付至终端(瘦客户端、PC)、用户(基于角色)和/或位置(移动设备)。该软件还可根据事件(如报警或光幕触发)交付内容。

FactoryTalk Optix 软件增强您的 HMI 和数据可视化

FactoryTalk Optix 是一款云端支持的人机界面和可视化平台。它旨在通过提供数据可视化、IIoT、边缘计算和数据管理的高级功能,提升工业自动化水平。

它利用全新的协作、可扩展性和互操作性,助力您的数字化转型。

容器化简介:架起 IT与OT之间的桥梁
容器化简介:架起 IT与OT之间的桥梁
博客
博客
容器化简介:架起 IT与OT之间的桥梁
本文的目的是展示容器化在简化IT和OT环境中应用部署方面的强大功能。
立即阅读

为带图形用户界面的 HMI 设计的容器选项

ThinManager 12.1 引入了基于 Chrome 的容器,使得在瘦客户端上运行的 Web 浏览器中托管和运行 Web 演示引擎的 FactoryTalk Optix 应用程序能够无缝运行。这种方法利用 Web 技术,提供轻量级、灵活的容器化解决方案,简化了跨混合工业硬件的部署。

ThinManager 14.1 提供了一个内置的 FactoryTalk Optix 容器。可将此容器视为运行 FactoryTalk Optix 应用程序的空间,该应用程序可以:

  • 仅使用本地演示引擎(在本地触摸屏设备上运行)
  • 同时使用本地和 Web 演示引擎(通过浏览器远程访问应用程序)

在 FactoryTalk Optix 1.6 或更高版本中,配置和部署进一步简化,可导出 Optix 应用程序的压缩文件,ThinManager 可轻松使用并包含在此容器中。与传统的无头容器不同,这些选项专为 HMI 设计,并具备图形用户界面。

容器化软件解决 IT & OT 集成问题
容器化软件解决 IT & OT 集成问题
博客
博客
容器化软件解决 IT & OT 集成问题
工程师可以架起 IT 与 OT 之间的桥梁。容器化软件可减少环境漂移,并提升 IT & OT 从开发到生产过程中的一致性。
立即阅读

免费试用 FactoryTalk Optix 软件

体验基于云的 HMI 开发无限可能。免费下载 FactoryTalk Optix Studio Standard,或获取 FactoryTalk Optix Studio Pro 的 90 天试用版。

容器化软件和工业控制系统的 5 大优势

ThinManager 容器化解决方案可帮助您改造整个工厂工业控制系统的 OT 环境。以下是五种方式:

1. 简化部署: 无需管理各台 PC 或服务器(每台设备都需定期安装和更新应用程序和操作系统),ThinManager 集中管理让您能够以最小的工作量扩展和分发 FactoryTalk Optix。您可以通过简单的无代码工作流程推送上传。

2. 资源效率: 轻量级容器可优化资源受限的 IIoT 设备,利用低功耗瘦客户端上未被充分利用的 CPU 和 RAM。这减少了服务器资源和硬件成本,同时支持复杂的可视化架构。

3. 安全性增强: ThinManager 软件身份验证将 FactoryTalk Optix 的访问权限限制为授权用户。由于终端设备上不存储数据,即使设备被攻破,您的系统依然安全,从而提升了防护能力。

4. 快速恢复: ASEM 6300 瘦客户端专为工业环境设计,较办公级计算机具有更高的弹性。但若终端发生故障,ThinManager 软件可在不到两分钟内重新部署容器化的 FactoryTalk Optix 应用程序,最大限度减少停机时间,保障运营连续性。

5. 用户友好体验: 无需编码或容器专业知识——向导可引导 OT 团队完成设置、部署和维护。更新轻松便捷。只需在 ThinManager 服务器上加载一次,即可多次部署。

容器化软件解决方案协同工作

完成 FactoryTalk Optix 应用程序后,您可以快速将其分发到 ThinManager 环境中的所有瘦客户端。无需编写代码即可设置此容器。

第一步是从 FactoryTalk Optix Design Studio 导出到 ThinManager。配置通过 ThinManager 管理控制台完成。创建 Display Client™ 并将其分配给终端后,您的 FactoryTalk Optix 应用程序将在下次上电时交付。

应用程序部署后,您可以远程查看屏幕并控制 ThinManager 终端。这样,您可以确认所有数据均已填充,HMI 环境为您的设备操作员正常运行——所有操作均可在办公室轻松完成。硬件故障时,更新和重新部署同样快捷高效。

现已推出易于部署的软件容器解决方案

管理复杂应用程序、减少停机、保障系统安全和简化运营是现代工厂每天面临的挑战。FactoryTalk Optix 搭配 ThinManager 通过软件容器解决这些问题。它提供了一种远程解决方案,易于部署、资源效率高、更安全且恢复迅速——无需高级专业知识。

无论您希望通过 ThinManager Chrome 容器利用瘦客户端进行操作,还是利用全新 ThinManager 专用 FactoryTalk Optix 容器在瘦客户端上托管 FactoryTalk Optix 应用程序,我们都能为您提供简单的部署和管理方式!

准备让您的运营更顺畅?访问我们的网站。此外,了解容器如何将应用程序与其依赖项打包,以便在 IT 和 OT 环境中实现更可靠、更轻量的部署。

融合最佳 IT 实践与 OT 现实
融合最佳 IT 实践与 OT 现实
博客
博客
融合最佳 IT 实践与 OT 现实
边缘设备上的软件容器可带来:1. 快速部署 2. 定制化 3. 资源效率 4. 更高安全性 5. 简化管理 6. 可扩展性
立即阅读
Open All
Close All
什么是容器化?

容器化是一种软件部署方式,将运行所需的一切(包括应用程序及其所有依赖项)打包在一个单一软件包中。

  • 容器化是一种虚拟化技术,至少自 2008 年起已存在。
  • 虽然容器化技术历来应用于 IT 环境,但近年来在 OT 领域也日益普及。
  • 与机器虚拟化类似,容器化本质上是在应用程序级别而非操作系统级别实现虚拟化。
什么是软件容器?

软件容器是可移植且隔离的软件部署单元,将应用程序代码、运行时、系统工具、库和设置打包为一个单元。

  • 无论软件容器运行于笔记本电脑、云端还是本地数据中心,都必须能够正常运行。
  • 容器化软件的一大优势是允许应用程序从开发转移到生产,无兼容性问题。只需编写一次代码,即可在笔记本电脑、本地服务器或云平台上部署,几乎无需修改。
  • 无论部署于何处,容器化软件应用均以相同方式运行,提高可靠性和可预测性,降低风险。

发布时间 2026年5月12日

主题: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Human Machine Interface Human Machine Interface FactoryTalk Analytics GuardianAI FactoryTalk Optix ThinManager

Rylee Domonkos
Rylee Domonkos
智能设备/软件与控制领导力发展计划助理,Rockwell Automation
Rylee 是一名领导力发展计划助理,目前在 Rockwell Automation 从事业务战略和产品管理工作。Rylee 专注于在工业控制系统中采用容器化解决方案,简化产品部署并增强 OT 客户的知识。
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
容器化软件解决 IT & OT 集成问题
容器化软件解决 IT & OT 集成问题
博客
博客
容器化软件解决 IT & OT 集成问题
工程师可以架起 IT 与 OT 之间的桥梁。容器化软件可减少环境漂移,并提升 IT & OT 从开发到生产过程中的一致性。
容器化简介:架起 IT与OT之间的桥梁
容器化简介:架起 IT与OT之间的桥梁
博客
博客
容器化简介:架起 IT与OT之间的桥梁
本文的目的是展示容器化在简化IT和OT环境中应用部署方面的强大功能。
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 通过容器化软件简化 OT:5 种方法