安全生命周期方法可显著缩短安全系统开发时间并提高合规性。这种方法在安全标准和我们的开发工具中进行了概述。
了解安全系统的投资回报 (ROI),记录并管理安全生命周期的进度,开发安全系统,了解特定安全功能的详细信息。这些工具可以帮助确保您的系统的合规性和生产率。
安全生命周期方法可显著缩短安全系统开发时间并提高合规性。这种方法在安全标准和我们的开发工具中进行了概述。
了解安全系统的投资回报 (ROI),记录并管理安全生命周期的进度,开发安全系统,了解特定安全功能的详细信息。这些工具可以帮助确保您的系统的合规性和生产率。
Safety Automation Builder® 是一个免费的软件工具,可以帮助您简化机器安全设计和验证,并缩短时间和降低成本。通过与我们的风险评估软件相集成,可为您提供一致可靠并且有据可查的功能安全生命周期管理。
SISTEMA 工具可以自动计算从机器控制系统的安全相关部件中获得的性能等级。
机器安全功能由包括输入设备、逻辑设备和输出设备在内的多项要素共同构成。这些要素相互搭配,提供根据 ISO 13849-1 规定的性能等级计算出的保护等级。
构建这些安全功能时,请将最大限度降低风险和加速开发考虑在内。我们的安全功能文档中提供的信息示例包括:
The SISTEMA tool automates calculation of the attained Performance Level from the safety-related parts of a machine control system. Data for our machine safety products is now available in the form of a library file to be used with the SISTEMA calculation tool. The combination of the two saves time and provides comprehensive support for safety evaluation to (EN) ISO 13849-1 for machine and system designers.
托盘堆垛机和卸垛机可能很危险。我们已开发了一个指南,可以帮助您解决托盘堆垛机和卸垛机的相关安全问题,该指南涵盖评估流程、设备选择、系统配置和验证。
必须执行针对单个机器的全面计划。我们的顾问可以帮助您制定这项计划,并解决您查明的安全问题。
安全项目的投资回报 (ROI) 包括减少的直接和间接伤害成本、采用技术所带来的生产率提高以及在安全应用项目独有问题上的其他优化。