Safety Automation Builder® 是一种免费的软件工具,旨在帮助简化机器安全系统设计和验证。
设计您的安全系统
Safety Automation Builder 可简化安全系统设计,以便于提高合规性,降低成本,并指导您完成安全系统开发。该指南包括安全系统布局、产品选择和安全分析,可以帮助您满足全球标准 (EN) ISO 13849-1 规定的机器安全性能等级 (PL) 要求。
通过与 RASWin 风险评估软件* 集成,可以帮助您在整个功能安全生命周期内管理进度,并在流程和机器验证的每个步骤中组织信息。RASWin 将安全生命周期的步骤联系在一起,可以避免以下方面的系统失效:
- 安全功能规范
- 性能等级要求 (PLr) 指定和 PLr 计算
- 安全电路验证
- 文档
* RASWin 软件需要年度订阅费。
下载 Safety Automation Builder
Safety Automation Builder 可免费供您下载。此工具的功能包括可以:
- 导入在设计流程中使用的机器图纸
- 创建区域、控制面板和危险
- 确定防护位置和进入点
- 选择包括输入、逻辑和输出设备在内的安全等级硬件,以帮助保持合规性和性能等级
- 设计验证
- 创建 SISTEMA 导出文件
- 创建简洁的报告
- 生成材料单 (BOM)
SISTEMA Performance Level Calculator
The SISTEMA tool automates calculation of the attained Performance Level from the safety-related parts of a machine control system. Data for our machine safety products is now available in the form of a library file to be used with the SISTEMA calculation tool. The combination of the two saves time and provides comprehensive support for safety evaluation to (EN) ISO 13849-1 for machine and system designers.