Loading

专为腐蚀性气体环境设计的自动化产品

在恶劣条件下保持生产力
工厂里戴着白色安全帽、护目镜,身穿荧光绿外套的年轻女士手持笔记本电脑并检查电子面板。女士身后是生产线上的橙色机械臂。
工业自动化和控制
    • 概述
    • 设计和配置软件
    • 设计和配置软件
    • 微型控制
    • 微型控制
  • 集成架构
    • 概述
    • 智能一体化电源系统
    • 智能一体化电源系统
    • TotalFORCE 技术
    • TotalFORCE 技术
    • 工业机器人自动化
    • 工业机器人自动化
    • 可扩展计算
    • 可扩展计算
    • 智能设备
    • 智能设备

在制造环境中,您的企业面临着独特的挑战。要尽可能提高生产率,Rockwell Automation 提供的自动化产品十分关键。这些产品专为在极端环境中运行而设计和制造,可耐受来自极端温度、冲洗等的考验。目前,针对腐蚀性气体环境我们推出了当前称之为“XT”的系列产品。


我们对腐蚀有了新的认识

我们对腐蚀性环境的新认识可帮助您保持生产力

近年来,全球范围的制造商均遭遇了整体设备效率、机器正常运行时间以及可靠性等 KPI 的下滑。意外停机时间也一直在扰乱生产,进而影响收益。出了什么问题? 腐蚀。具体而言,轮胎、金属、纸浆和造纸等行业产生的大气污染物,甚至是水/污水。这些污染物并不新鲜,在特定温湿度下,就会对工业控制产品中的电子组件造成腐蚀,这对现代控制系统的影响要比以往更大。

如何识别和减轻腐蚀性气体的影响
轮胎制造,几乎已全部完成
点播网络研讨会(30 分钟)
如何识别和减轻腐蚀性气体的影响

恶劣环境会对设备造成严重破坏。哪些行业因腐蚀性气体而导致产品故障的风险更高? 测试您的工厂是否存在这种潜在威胁,并帮助保护您的生产。

立即观看

您的行业是否面临更高的风险?

腐蚀可能发生在任何地方。以下是一些检测到问题的行业:

  • 动物圈养区域
  • 化工制造
  • 谷物加工
  • 海洋/沿海(盐)环境
  • 肉类包装厂
  • 金属铸造厂
  • 采矿
  • 石油和石油精炼
  • 纸浆和纸张加工
  • 动物产品化脂厂
  • 轮胎和橡胶制造
  • 水/废水处理厂

腐蚀性气体是否导致您的工厂意外停机?

  1. 记录工业控制产品的故障和观察到的任何腐蚀现象
  2. 联系 Allen-Bradley 分销商或当地的销售办事处,了解如何使用腐蚀分类试件测试您的环境
  3. 试件经过评估后,您将收到一份报告,指出在受监控区域检测到的腐蚀程度。使用数据构建热图,确定环境中不同的腐蚀严重程度
  4. 如果发现问题,请实施以下较佳范例:
    1. 更改电气控制部件规格和机器 BOM,使用耐腐蚀产品
    2. 将您的面板设计和安装规格更改为更坚固的密封/非通风 IP54 设计
    3. 确认您的供应商遵循相同的建议,并且
    4. 遵循制造商关于最小安装间距的建议
用于减缓腐蚀的控制系统包装
指南
用于减缓腐蚀的控制系统包装

获取有关产品安装方式和位置的指南,以按照 ISA 71-04 标准减少腐蚀性气体环境中的不利条件。

立即阅读

发挥带头作用

Rockwell Automation 正在率先解决一个普遍存在的问题

我们的研究揭示了当今的工业控制系统更容易受到腐蚀的原因

我们曾获许进入全球轮胎制造商的工厂,对轮胎行业特有的环境条件进行测试,这让我们得以了解这个问题的严重性和普遍性

我们已经了解了轮胎、纸浆和造纸、金属和废水处理等环境的独特挑战,以及除了常用的行业标准测试外,还需要做些什么来对抗腐蚀

我们新的加速测试方案可准确重现腐蚀性工厂中的独特环境条件

较为严荷的行业标准测试与我们专有的测试方案相结合,让我们对防腐蚀解决方案的效力有了更深刻的了解

生产纸张的现代工厂内,员工正在查看起重机上的纸卷
晴天污水处理厂的鸟瞰图
黑色金属冶炼厂的钢铁生产
大量的大型工业银色管道、连接器、电机、轮子纵横交错,贯穿了室外石油和天然气精炼厂的多个楼层。

保持正常运营的关键组件

采用 XT 腐蚀性气体防护技术的 PowerFlex 变频器

Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg

了解有关 PowerFlex 755T 变频器的更多信息
了解有关 PowerFlex 755TS 变频器的更多信息

采用 XT 腐蚀性气体防护技术的 GuardLogix

GuardLogix XT 控制器的直角视图

了解有关 GuardLogix 控制器的更多信息

应对工厂中的腐蚀

背景为佩戴安全帽、拿着扳手的维护人员

应对腐蚀导致的停机事件

抵御恶劣环境

提高生产力

视频
了解采用 XT 腐蚀性气体防护技术的 PowerFlex 755T 变频器的更多信息

了解采用 XT 技术的 PowerFLex 755T 变频器如何帮助您为腐蚀性应用中的设备提供保护。

抵御腐蚀性气体

变频器通常是工厂的主力军,是实现持续生产所依赖的设备。现在,选用配备 XT 腐蚀性气体防护技术的 PowerFlex 变频器,有助于您降低设备因受到腐蚀而过早出现故障的风险。

通过一些列的研究,我们开发了解决方案并提出了相应建议,来帮助制造商缩短由于腐蚀性气体环境中变频器腐蚀,而导致的设备过早故障所引起的停机时间。

所有 PowerFlex® 755TL、TR 和 TM 变频器均标配 XT 腐蚀性气体保护功能,PowerFlex 755TS 变频器则可以选配该功能,来有效对抗腐蚀对工厂中变频器的影响。

专为您的环境而设计

Rockwell Automation 的耐腐蚀产品经过测试,符合以下严格的腐蚀性环境测试方案之一:

Rockwell Automation 专有加速腐蚀测试系列,适用于含气态硫化合物源的行业
行业前沿的 ASTM B845 方法 K 加速腐蚀测试(30 天暴露期)

您可能不知道的问题

腐蚀性气体一直存在。为什么现在才有问题?

我们投入了多年的时间和大量的资源来研究轮胎环境中与腐蚀相关的组件故障,以下是我们发现的结果:

相比老产品,新一代密集封装的工业控制产品更容易出现与腐蚀相关的故障。
腐蚀问题在各种控制产品和供应商领域普遍存在。即使是专为严酷环境中使用而设计的产品,也可能会受到影响。

轮胎工厂中特定的大气污染物正在腐蚀工业控制产品组件。
全球所有轮胎工厂内都有此类污染物,而且不同程度地出现于轮胎工厂内的所有区域。

目前的工业标准加速腐蚀测试还无法重现轮胎工厂环境中的腐蚀类型和速率。
一般用于加速腐蚀测试(ASTM B845、IEC 60068-2-60 和 ANSI/EIA-364-65B)的工业标准混合流动气体 (MFG) 测试,均衍生于众多行业中共有的污染物。因此,以此为基础的测试并不能准确测量产品在其特定轮胎环境条件下的表现。

视频
腐蚀在轮胎制造中造成的影响

我们成熟的腐蚀防护解决方案可以减少工业控制系统故障,从而延长轮胎和橡胶厂的正常运行时间。

轮胎堆叠在生产厂中
电子书
保护轮胎生产免受腐蚀相关故障影响

学习如何使用经专家研究的轮胎生产指南及控制解决方案,减少腐蚀相关生产故障,并改进设备正常运行时间。

立即下载
主动保护您的轮胎生产
主动保护您的轮胎生产
博客
博客
主动保护您的轮胎生产
缩短停机时间,降低现代轮胎生产厂的抗腐蚀问题。
立即阅读
准备好咨询 Rockwell Automation 顾问了吗?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 工业自动化和控制
  4. Chevron LeftChevron Left 腐蚀性气体保护自动化解决方案