Loading

开启人机界面和工业物联网领域的全新可能

FactoryTalk Optix 系列产品为您带来专为开放性和可扩展性打造的灵活方法
立即试用
工厂环境中,一名戴着护目镜的女性使用触摸屏面板来控制工业设备
FactoryTalk Optix 系列产品
  • FactoryTalk Optix 软件
  • OptixPanel
  • FactoryTalk Remote Access 解决方案
  • ASEM 6300 工业 PC
告诉我们

FactoryTalk® Optix™ 系列产品结合了……

基于云的软件

一个现代化的软件平台,使您能够打造创新设计,并通过无缝访问地理距离遥远的多个站点来扩大规模

+

硬件选项

灵活的部署选择,包括专用面板和工业 PC,支持各种应用

FactoryTalk Optix 系列产品完整简介

……旨在创建端到端的人机界面和工业物联网解决方案,为整个设备生命周期带来灵活性。


FactoryTalk Optix 系列产品:一个硬件和软件平台,为您提供多种选择,并实现创新和敏捷度

一个人指着工业机器上的面板,另一个人手持笔记本电脑进行观察。

选择您的技术组合

  • 在您选择的硬件上运行 FactoryTalk® Optix™ 软件,包括专用 OptixPanel™ 图形终端、工业 PC 和第三方硬件
  • 使用专为互操作性和全面 OPC UA 支持而设计的软件,可以连接到各种第三方设备
  • 通过基于应用程序功能的运行时许可,仅为您需要的功能付费
  • 借助经济实用、首次上电即可运行的人机界面设备 OptixPanel™,满足特定需求和预算要求
两个人看着显示 FactoryTalk Optix 软件的屏幕。在两人协作时,其中一人对着屏幕做手势。

更快设计更多创新设备

  • 通过多用户协同开发、基于 Web 的设计和测试,以及集成版本控制,简化人机界面设计流程
  • 通过可重用代码库、预构建配方、本地化、数据记录、样式表等来加速开发
  • 使用 C# 和其他现代编程选项,构建自定义、易于学习的应用程序
  • 使操作员能够在任何浏览器上查看人机界面应用,实现随时随地的可见性
一个人与连接到某些工业机器的 HMI 面板交互。他一只手拿着平板电脑

采用面向未来的灵活方法

  • 得益于对不同硬件环境和客户需求的支持,您可以大规模部署您的人机界面设计
  • 通过为发展演进而设计的可扩展解决方案,响应不断变化的业务需求
  • 在异构硬件环境中获得数据驱动的洞察力,并为预测性分析奠定基础
  • 利用云的力量,远程增强已安装的系统,并可从世界任何地方进行故障排除
两个人在 OptixPanel 图形终端上使用 Optix 软件
在边缘访问和转换数据
  • 通过整合来自不同来源的数据,获得运营见解并推动数据驱动型决策
  • 通过在边缘管理和处理数据,能够灵活地在本地存储数据,或将数据传输到本地和云应用程序来优化运营
  • 通过面向对象的数据建模和情境化来转换运营数据,从而创造价值
  • 通过在边缘对数据进行可视化和分析,确保及时采取行动并优化流程,从而实现实时决策
FactoryTalk Optix 软件 OptixPanel FactoryTalk Remote Access 解决方案 ASEM 6300 工业 PC 嵌入式边缘计算模块 
显示 FactoryTalk Optix 软件界面的计算机屏幕以及显示各种图形和表格的仪表板。
Optix panel compact 2800C-070AS-1S HMI55Q ALU 4 右侧视图
显示 FactoryTalk Remote Access 软件界面的计算机屏幕。提供带有选项和滚动条的菜单。
一个配有触摸屏的 OptixPanel HMI 面板,显示一个装有部分液体的容器的 3D 模型,带有多个调节器。
灰色门向左打开的嵌入式边缘计算模块的左侧视图

FactoryTalk Optix 软件

FactoryTalk® Optix™ 是一个新的软件平台,您可以通过浏览器访问该平台,也可以将其下载到计算机上。该平台提供出色的灵活性、可扩展性和互操作性,让您能够设计和部署满足客户需求的人机界面和边缘应用程序。这个新平台还具备多用户协同开发、基于网络的设计和测试、集成版本控制,以及可实现数据访问和情境化的边缘连接等多种功能。

了解更多信息
立即试用

OptixPanel 图形终端

OptixPanel™ 图形终端是密封的人机界面设备,预装了 FactoryTalk® Optix™ 软件许可证。这意味着该设备是一体化解决方案,首次上电即可运行,且成本低于工业 PC。预装的封闭式操作系统降低了实施和维护的风险。OptixPanel 图形终端运行 FactoryTalk Optix 和 FactoryTalk Remote Access 软件,兼具灵活性和可扩展性,互联能力显著提升。

了解更多信息

FactoryTalk Remote Access 解决方案

FactoryTalk® Remote Access™ 提供安全的远程连接,因此您可以在世界任何地方查看、协助、管理设备,并进行故障排除。更快响应客户需求,并在正确的时间应用正确的技能和资源,无需出差。

了解更多信息

ASEM 6300 工业 PC

ASEM™ 6300 工业 PC 有箱式和面板式两种形式,与 OptixPanel™ 图形终端相比,定制化程度更高。利用 FactoryTalk® Optix™ 软件进行创新,并将您的人机界面解决方案无缝部署到充分符合客户需求的 ASEM™ 6300 设备。

了解更多信息

嵌入式边缘计算模块

Rockwell Automation 最近借助 Logix 的力量,实现了 PC 或计算功能,并在此基础上,开发了嵌入式边缘计算模块。该嵌入式边缘计算模块为用户提供了一套完整的解决方案,允许用户在本地和远程处理可视化数据,同时可以随着用户需求的变化而增加和扩展系统。此嵌入式边缘计算版本附带 XS FactoryTalk Optix 运行时许可证和 FactoryTalk Remote Access Runtime Pro 许可证。

了解更多信息
Open All
Close All
FactoryTalk Optix 软件
显示 FactoryTalk Optix 软件界面的计算机屏幕以及显示各种图形和表格的仪表板。
OptixPanel
Optix panel compact 2800C-070AS-1S HMI55Q ALU 4 右侧视图
FactoryTalk Remote Access 解决方案
显示 FactoryTalk Remote Access 软件界面的计算机屏幕。提供带有选项和滚动条的菜单。
ASEM 6300 工业 PC
一个配有触摸屏的 OptixPanel HMI 面板,显示一个装有部分液体的容器的 3D 模型,带有多个调节器。
嵌入式边缘计算模块 
灰色门向左打开的嵌入式边缘计算模块的左侧视图

了解客户对 FactoryTalk Optix 系列产品的评价

  • Wulftec 徽标
    “我们觉得 FactoryTalk Optix 将成为我们前进的巨大优势,非常高兴在我们的机器上将它作为标准配置。”
    Guy Lopes - Wulftec International
  • BW Packaging 徽标
    “FactoryTalk Optix 为我们提供了可扩展性,让我们能在人机界面中打造更好的用户体验,通过值得信赖的熟悉品牌专注于客户的需求。”
    Joe Ambrose - BW Packaging Systems

试用 FactoryTalk Optix 软件

90 天免费试用云端 FactoryTalk® Optix™ Studio Pro 版,亲自体验设计和开发的各种可能。

您还可以免费下载​ FactoryTalk® Optix™ Studio 标准版。

立即试用
显示 FactoryTalk Optix 软件界面的计算机屏幕。提供带有各种选项和滚动条的菜单。
Check this out from Rockwell Automation. I thought you'd find it interesting:
深入研究
详细了解如何构建灵活、直观的人机界面、工业物联网和边缘解决方案。

深入研究

详细了解如何构建灵活、直观的人机界面、工业物联网和边缘解决方案。
Continue Reading
视频
Rockwell Automation Optix Portfolio
Rockwell Automation Optix Portfolio
FactoryTalk Optix 系列产品提供了一个开放式架构,以及设计、部署、连接和可扩展性选项,使用户能够创建富有远见的应用程序。
PDF
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
FactoryTalk® Optix™;可用于人机界面、工业物联网和边缘计算应用程序,是基于云的协作式平台电子书
视频
FactoryTalk Remote Access Solution Overview
FactoryTalk Remote Access Solution Overview
Dive into the functionality that makes up this complete remote access solution.
Blog Post
颠覆人机界面领域
颠覆人机界面领域
深入了解现代人机界面软件领域,并探索其如何颠覆软件设计师和操作员在组织内部的角色。
Blog Post
使用可视化软件降低风险的3种方法
使用可视化软件降低风险的3种方法
部署新技术涉及重大投资。探索在部署可视化平台时需要考虑的关键领域,以降低风险。
PDF
FactoryTalk Remote Access 安全架构
FactoryTalk Remote Access 安全架构
深入了解 Rockwell Automation 的 FactoryTalk® Remote Access™ 解决方案的网络架构和安全设计。

已准备好订购?

软件订购选项
DistributorDistributor
软件订购选项

购买软件和订阅服务

探索软件订购
硬件和软件解决方案
ChatChat
硬件和软件解决方案

联系专家,讨论您的需求

与人机界面专家交谈
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left solutions
  3. Chevron LeftChevron Left hmi
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Optix 系列产品