Loading

FactoryTalk Analytics GuardianAI

预测设备故障并减少非计划性停机时间。
现代工厂的专业工人使用笔记本电脑控制程序,实现对自动化机器的控制。工程师利用笔记本电脑上的可编程逻辑控制器(PLC)来管理全自动运行的大型机器。
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • Plex APM
  • Fiix CMMS
    • FactoryTalk Analytics GuardianAI 文献库
    • FactoryTalk Analytics GuardianAI 文献库
    • FactoryTalk Analytics GuardianAI PCDC
    • FactoryTalk Analytics GuardianAI PCDC

通过 FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ 提供的即将发生资产故障的提前通知,优化维护活动并减少计划外停机时间。当维护工程师了解工厂车间资产的健康状况时,他们可以高效地规划任务。FactoryTalk Analytics GuardianAI 提供基于状态的持续监测,在资产开始出现退化迹象时提醒维护团队,并提供关于最可能故障原因的洞察。借助这些信息,他们可以规划何时进行所需维修,并确认拥有必要的资源和零件。维修时间得以缩短,避免了代价高昂的意外停机。

视频
用于预测性维护的AI

了解如何利用 AI 为您的运营增加一层保护,提供指导,帮助避免计划外停机,减少安全事故,并最大化维护资源的利用效率。


从变频器数据中解锁预测性维护洞察
工业4.0现代工厂:项目工程师与控制工厂生产线的女操作员交谈,使用显示人工智能、机器学习增强装配流程的计算机
宣传册
从变频器数据中解锁预测性维护洞察

FactoryTalk Analytics GuardianAI 软件可与 PowerFlex® 755、PowerFlex 755T 和 PowerFlex 6000T 变频器实现高级集成,适用于泵、风机和鼓风机等关键过程应用。

阅读更多

无需购买额外的传感器或监测设备。借助 FactoryTalk Analytics GuardianAI 软件,您可以基于变频器中已有的数据,提前获得潜在资产故障的预警。FactoryTalk Analytics GuardianAI 软件通过利用变频器的电信号,扩展了其嵌入式健康监测功能,实现对工厂资产状态的监测。当检测到电信号出现偏差时,它会提醒您异常情况,便于您进行调查并规划正确的应对措施。FactoryTalk Analytics GuardianAI 软件可与 PowerFlex® 755、PowerFlex 755T 和 PowerFlex 6000T 变频器实现卓越集成,适用于泵、风机和鼓风机等关键工艺应用。

为什么选择 FactoryTalk Analytics GuardianAI 进行预测性维护?

将现有变频器用作传感器

通过与PowerFlex®变频器的高级集成,从Allen-Bradley®设备中获得更多价值

从异常检测迈向异常识别

借助嵌入式专业知识和持续学习,识别即将发生故障的可能的原因

无需数据科学知识

通过直观的用户指导工作流程,利用机器学习赋能您的OT专业人员

边缘分析

在边缘进行训练和运行,实现近实时预测

将现有的变频器用作传感器

无需购买额外的传感器或监测设备。借助 FactoryTalk Analytics GuardianAI,利用变频器(VFD)数据即可为潜在资产故障提供早期预警。FactoryTalk Analytics GuardianAI 可与 PowerFlex 755、PowerFlex 755T 和 PowerFlex 6000T 变频器实现卓越集成,利用电信号数据对泵、风扇和鼓风机应用进行基于状态的监测。

PowerFlex 755 AC变频器
两台20G PowerFlex 755变频器
PowerFlex 755 AC变频器

低压变频器适用于各种电机控制应用,包括泵、鼓风机和传送带。

了解更多
PowerFlex 755TL、TR 和 TM 变频器
PowerFlex 755T XT Frame 10 前面板及其系列
PowerFlex 755TL、TR 和 TM 变频器

提供谐波抑制、能量回馈和通用业务解决方案。

了解更多
PowerFlex 755TS 变频器
Allen-Bradley 20G2 PowerFlex 755TS F2 STD type1 盖板
PowerFlex 755TS 变频器

适用于常见的传统变频器应用以及需要高性能电机控制的专用应用。

了解更多
PowerFlex 6000T 中压AC变频器
三台高大的灰色并排金属机柜构成了 Rockwell Automation 的 PowerFlex 6000T 变频器单元——用于控制重工业应用中的电机。
PowerFlex 6000T 中压AC变频器

中压变频器适用于包括鼓风机、泵和压缩机在内的多种应用。

了解更多

从异常检测到异常识别的进阶

FactoryTalk Analytics GuardianAI 不止于异常检测。它开箱即用,内嵌专业知识,不仅能够检测,还能识别下拉菜单中列出的特定应用故障。这有助于维护工程师缩短调查时间,并最大限度地减少所需停机时间。如果 FactoryTalk Analytics GuardianAI 检测到异常但无法识别,您可以在下次教会它。在您调查并确定问题根源后,可以为该异常标记标签,当后续检测到同一问题时,FactoryTalk Analytics GuardianAI 将能够识别并通知您。 

风扇鼓风机白色图标
风扇和鼓风机
  • 叶片错位
  • 叶片不平衡
  • 叶片磨损
  • 叶片松动
  • 电气故障
  • 电机故障
  • 轴错位
  • 风扇轴承故障 
泵图标
泵
  • 叶轮不平衡
  • 叶片故障
  • 空化
  • 粘度变化
  • 轴对中不良
  • 流体动力学变化
电机图标
电机分析
  • 不平衡
  • 轴未对中
  • 结构安装松动(软足)
  • 机械松动
  • 转子摩擦
  • 滚珠轴承故障
  • 内圈轴承故障
  • 外圈轴承故障
  • 轴承保持架故障 

无需数据科学知识

FactoryTalk Analytics GuardianAI 提供无代码机器学习。它通过直观的四步工作流程将 AI 交到 OT 专业人员手中。

完成初始设置 建立每项资产的行为基线 监测工厂资产 检测到异常时通知用户
FactoryTalk Analytics GuardianAI 非正常路径截图
FactoryTalk Analytics GuardianAI 频率映射图截图
FactoryTalk Analytics GuardianAI Home Line1 屏幕截图
FactoryTalk Analytics GuardianAI 偏差识别图标截图

通过用户引导体验,快速配置您的 FactoryTalk Analytics GuardianAI应用程序,无需编码。

使用实时工厂数据教 FactoryTalk Analytics GuardianAI 了解您的资产在正常运行下的行为方式,对工厂运营没有影响。

在 FactoryTalk Analytics GuardianAI 于后台运行、监控您的工厂资产并预警任何故障迹象时,您可以高枕无忧。

您将收到有关即将发生的运营风险的警报,并获得关于最可能的故障原因和风险严重程度的洞察。 

完成初始设置
FactoryTalk Analytics GuardianAI 非正常路径截图
建立每项资产的行为基线
FactoryTalk Analytics GuardianAI 频率映射图截图
监测工厂资产
FactoryTalk Analytics GuardianAI Home Line1 屏幕截图
检测到异常时通知用户
FactoryTalk Analytics GuardianAI 偏差识别图标截图

边缘分析

FactoryTalk Analytics GuardianAI 在边缘部署、学习和运行。因此,它能够以高速分析电信号驱动数据,在出现偏差的第一时间提醒维护工程师注意异常。您可以通过 FactoryTalk® Edge™ Manager 实现对 FactoryTalk Analytics GuardianAI 边缘设备和应用部署的集中化、安全且大规模管理,从而提升生产率和效率。

FactoryTalk Analytics GuardianAI 信息图表

准备好了解更多关于我们AI产品的信息了吗?

订购选项
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
订购选项

一站式购买软件和订阅服务。

探索我们的订购选项
与顾问交流
DistributorDistributor
与顾问交流

与您当地的Rockwell Automation销售顾问合作,讨论您的软件需求。

联系我们

为您推荐

  • Variable Frequency Drives (VFDs)
    Variable Frequency Drives (VFDs)
    Variable Frequency Drives (VFDs)
    Increase production uptime, throughput & energy savings with Allen-Bradley variable frequency drives (VFDs).
    了解更多
  • FactoryTalk Analytics LogixAI
    FactoryTalk Analytics LogixAI
    FactoryTalk Analytics LogixAI
    Harness the power of machine learning to predict anomalies in your production processes with FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®.
    了解更多
  • Fiix Computerized Maintenance Management System
    Fiix Computerized Maintenance Management System
    Fiix Computerized Maintenance Management System
    Fiix is a CMMS software to connect teams, tools, data, and processes to get critical insights, scale your maintenance program, and boost asset performance.
    了解更多
  • 利用人工智能进行预测性维护,防止非计划性停机
    两名女性和一名男性穿着安全装备。专业工程师或工头团队在工厂一起工作和讨论,工程师在仓库内巡视检查机器。
    网络研讨会
    利用人工智能进行预测性维护,防止非计划性停机

    计划外停机可能会因生产力损失和错过截止日期而造成经济损失。预测性维护可通过提供潜在设备故障的早期预警信号,帮助防止这些损失。

    了解更多
  • This is the era of AI in predictive maintenance
    This is the era of AI in predictive maintenance
    博客
    博客
    This is the era of AI in predictive maintenance
    FactoryTalk Analytics GuardianAI, a new software by Rockwell Automation provides predictive maintenance insights via continuous condition-based monitoring.
    立即阅读
  • ROK Talk on Drives
    经理在工厂检查机器
    播客
    ROK Talk on Drives

    在本次 ROK Talk 会议“您的智能 VFD 有很多话要说。您在听吗?”中,了解 FactoryTalk Analytics GuardianAI 软件与 PowerFlex 变频器的结合如何让您洞察工厂资产的状态。

    立即收听

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 软件
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Analytics GuardianAI