淡水是生命的必需品,尽管可以再生,但它是一种有限的资源。随着人口和城市规模的不断扩张,对可持续过程的需求变得日益迫切。淡水(或饮用水)必须安全且符合环境标准和政府标准。在该行业中,安全性也有着至关重要的作用:控制系统必须能够安全地抵御意外事件或恶意攻击,从而为城市居民提供安全的淡水。我们可以帮助您在遵从现行法规的同时更有效、更安全地运营。
水务解决方案
降低项目成本,实现高效、安全的运营
要实现高效、安全的运营并遵守严格的规章制度,就必须在生命周期的每个阶段进行协作,包括:
- 工程工具和专业知识,以实现经济和及时的项目设计与执行
- 集成系统,以完全控制、可视化和报告您的运营情况
- 支持服务,以实现最长的正常运行时间和最高的工厂效能
我们的产品和系统组合、专业知识和经验丰富的合作伙伴网络可提供您所需的工具。我们庞大的现场装备量可帮助水务业者:
- 最大限度地提高生产率
- 降低实施成本
- 最大限度地降低生命周期成本
- 满足法规合格性要求
集成信息和控制解决方案
适用于高效、符合供水标准的集成系统
解决方案(比如我们的 FactoryTalk® 软件)能够:
更容易获得可靠的数据
- 加强了对生产过程的可见性,可了解实时和历史报告和分析
- 经过预先验证的数据采集和存储可验证报告中是否只使用了准确的信息
- 基于 Web 的门户,方便实现远程可视化
提高系统性能
- 运营商能够直接访问整个系统的生产指标,因而能够在故障(如管道泄漏)造成重大问题之前对故障做出响应
减少法规遵从性报告的时间和成本
- 可获得 10 年的数据存储,超出合规性要求
我们与 Cisco® 共同开发了多种架构,它们能够为用于水管理的融合网络解决方案提供支持。该解决方案基于 Cisco 联网技术和 SCADA 控制系统,具有如下特性和功能:
- 基于统一的联网和控制系统,从而降低了总体拥有成本
- 功能强大的多层防御体系(通过 Cisco 认证的安全功能实现)
- 利用远程监控和维护功能实现更好的运营和设备管理
- 更强的网络管理能力和精简的管理
- 先进的业务服务,如视频采集、无线和 IP 电话
我们拥有领域专业知识,并提供远程支持服务和资产管理解决方案,可帮助您保持工厂正常运营。
掌控供水的每一个环节
准确、及时的供水报告,帮助确保合规性
Greater Wellington Regional Council (GWRC) 负责为新西兰 10% 以上的人口供应洁净水。
为符合不断变化的法规要求,GWRC 需要能够准确、及时地提供供水报告的解决方案。这些报告需要访问从现有水处理生产和控制系统中检索的数据。我们的解决方案帮助他们实现了这一目标。
这样,GWRC 便能够遵守政府报告要求,并改进水处理分配,同时更好地将供水和使用情况告知内外部利益相关方。
Work with a proven Water Wastewater Industry Leader
Rockwell Automation partners with Water Wastewater Industry Recognized System Integrators who are committed to your success. They are leaders in their markets, have demonstrated competencies in technologies and the application expertise needed to become an Industry Recognized System Integrator. These System Integrators have a track record of delivering water and waste water applications successfully.
In addition, you now have the ability to engage and prequalify an Industry Recognized System Integrator to participate in capital project bids and implement Rockwell Automation sector-specific product technologies to drive a better customer experience through more consistent planning and execution design in the field.
The Rockwell Automation PartnerNetwork™ has been integral to the success and strategy of our business for 100+ years because we know that no single company can deploy best-in-class solutions alone.
For more information and to find a Water Wastewater Industry Recognized System Integrator, see our partner locator.