Loading

海水淡化技术及应用专长

全球支持,保障您的海水淡化运营可靠运行
让我们联系
用于工厂海水淡化的海水反渗透系统
水/污水处理
  • 淡水
  • 污水处理
  • 智能用水

超越盐水

海水淡化在解决全球淡水短缺问题中发挥着至关重要的作用,尤其是在水资源匮乏的地区。尽管它提供了关键的解决方案,但海水淡化项目的执行远非简单。这些项目通常非常复杂,涉及多个系统、供应商以及监管要求,而且没有两个项目完全相同。每个项目都有其独特的需求,从当地环境条件到能源约束和基础设施限制。

为应对这些挑战,海水淡化设施需要合适的技术以及整体集成的方法。最成功的解决方案通过单一来源的项目交付来最大限度地降低风险,并依靠成熟的应用专业知识、节能的自动化和强大的网络安全防护来支持卓越运营。

您的海水淡化合作伙伴

Rockwell Automation是您理想的技术合作伙伴,能够让您的海水淡化项目更具可预测性和盈利性。通过提供标准化的过程控制系统、电机控制和先进的数字技术,我们帮助您通过精简的工程和简化的系统架构来降低资本支出(CapEx)。

我们的集成解决方案还通过提升能源效率、增强过程可见性以及实现更智能、更灵活的运营,降低运营支出(OpEx)风险。无论您是在设计新设施还是升级现有设施,Rockwell都能提供经过验证的工具和专业知识,确保您的项目按时、按预算完成,并实现长期优化。

Rockwell Automation的海水淡化解决方案利用智能设备、领先的控制系统平台、标准化应用软件和数字技术的力量,打造Connected Enterprise®,为您带来即时收益,并可根据您的需求灵活扩展。

群组管理

模块化

  • 通过符合全球海水淡化标准的现货供应的解决方案,减少工程工作量和成本
  • 通过符合 IEC 62443 的技术帮助保护您的网络
  • 通过多学科、全范围的项目执行构建韧性
  • 利用人工智能、分析和机器学习最大化运营效率
笔记本电脑仪表板

可重复使用的软件

  • 通过预先测试的可重复使用软件模块加快调试速度
  • 提升海水反渗透(SWRO)应用的一致性
  • 通过标准化控制面板设计减少工程时间
  • 实现工厂控制系统部署的一致性和可靠性
设备推荐

集成解决方案

  • 通过全方位的电力和过程平台交付降低CapEx风险
  • 通过集成网络安全解决方案提升卓越运营
  • 通过智能自动化工具优化运营和维护
  • 依靠专为SWRO海水淡化厂设计的全面端到端解决方案

主要特性

一名白人男性坐在控制室内,面前有多台计算机屏幕,坐在他的办公桌前。

库

我们的解决方案包括功能强大的软件库,内含标准应用代码、预配置模板和部署工具。这些要素能够加快系统开发,减少编程错误,实现项目间的一致性,从而更快、更高效地部署海水淡化工厂控制系统。

工业4.0现代工厂:项目工程师与控制工厂生产线的女操作员交谈,使用显示人工智能、机器学习增强装配过程的计算机

网络安全和网络

我们的网络安全和网络解决方案遵循 PlantPAx® 指南,符合 IEC-62443 标准,帮助您满足工业自动化的行业标准。从设计到实施,我们提供可扩展的网络架构,助力保护您的海水淡化运营免受不断演变的网络威胁,同时在系统性能方面实现卓越的可靠性。

在两台屏幕监视器上工作的女性

分析和优化

我们的分析和优化工具使您能够实时衡量运营效率,为您提供微调性能所需的见解。通过识别改进领域,您可以优化能源使用、减少浪费,并推动更可持续和经济实用的海水淡化运营。

女性在电视屏幕上观看同事的演示

资产管理

我们的资产管理解决方案帮助您监控整个海水淡化设施的系统可用性和性能。借助系统生命周期管理工具,您可以主动规划定期维护,延长设备寿命,并在长期内保持连续运行。

Rockwell Automation左侧Bug徽标

全球支持

凭借Rockwell Automation的全球支持,无论您的海水淡化项目位于何处,您都能获得专家级应用和系统协助。我们的服务包括技术支持、维修和定期维护,确保您的运营顺利高效地进行——由遍布全球的值得信赖的专业人士网络提供支持。

优势

日历

管理风险

通过使用先进的监控系统降低技术和运营风险。部署定期维护计划以提升效率和可靠性。

箭形齿轮

优化生产

利用先进技术和标准流程优化产能规划,最大化资源利用。借助全厂控制和分析的能力,实现产量和资产利用率的优化。

叶

推动可持续发展

实施措施以管理盐水处置,并通过智能使用能源和电力来平衡水管理。实时掌握能源成本,并获得有关节能的洞察。

案例研究

数字孪生技术改善维护
数字孪生技术改善维护
Case Study
Case Study
数字孪生技术改善维护
IDE Americas 利用数字孪生技术帮助海水淡化厂改进过滤膜的维护
了解更多

资源

水/污水处理
水/污水处理
行业
行业
水/污水处理
Your industrial water treatment systems can run at peak efficiency and lower overall cost with our power and process control systems.
了解更多
Rockwell Automation supports UAE water strategy
Rockwell Automation supports UAE water strategy
Press Release
Press Release
Rockwell Automation supports UAE water strategy
Rockwell Automation has provided medium-voltage variable-frequency drive solutions for the Umm Al Quwain Seawater Reverse Osmosis (SWRO) desalination plant.
了解更多
LifecycleIQ 服务
LifecycleIQ 服务
解决方案
解决方案
LifecycleIQ 服务
生命周期服务帮助您的生产设施更快、更智能化的运行,并在生产周期的每个阶段实现更出色的敏捷性。
了解更多
准备好简化您的海水淡化项目了吗?

与我们的专家联系,了解Rockwell Automation如何帮助您降低风险、优化绩效并更高效地提供清洁水。

联系我们

其他人也查看了

Loading
Loading
Loading
Loading

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 水/污水处理
  4. Chevron LeftChevron Left 海水淡化技术及应用专长