使用内存卡

控制器出厂时已预装内存卡。
我们建议您始终插入内存卡,这样一来,如果发生故障,诊断数据将自动写入卡中。然后,罗克韦尔自动化可以使用这些数据帮助查明故障原因。
建议使用
Rockwell Automation®
提供的内存卡。有关哪些内存卡与控制器兼容的信息,请参阅《1756 ControlLogix 和 GuardLogix 控制器技术数据》,1756-TD001。
虽然其他内存卡也可用于控制器,但
Rockwell Automation®
未对这些卡与控制器的使用情况进行测试,您可能会遭遇数据破坏或丢失。
非
Rockwell Automation®
提供的内存卡,其工业等级、环境适应性和认证等级可能与
Rockwell Automation®
提供的内存卡存在差异。在
Rockwell Automation®
的工业级版本所适用的工业环境中,这些卡可能无法适用。
与您的控制器兼容的内存卡用于为控制器加载或保存用户存储器的内容。
当使用保存功能时,保存在内存卡上的项目与当时控制器内存中的项目一致。在存储项目之后所作的更改不会体现在内存卡上的项目中。
如果对控制器内存中的项目进行了更改,但未保存这些更改,当下次从内存卡加载项目到控制器时,将覆盖这些更改。
重要提示:
在控制器读或写卡时,不得移除内存卡。如果在读或写操作期间移除卡,卡或控制器上的数据可能会被破坏。
此外,移除卡时的控制器固件也可能被破坏。在 OK 状态指示灯变为绿色常亮之前,请勿将内存卡从控制器中取出。
如果安装内存卡,则可在 Controller Properties 对话框的 Nonvolatile Memory 选项卡上查看内存卡的内容。如果在卡上存储了安全应用,则显示安全锁定状态和安全签名。
项目必须处于联机状态才能查看内存卡的内容。
记住以下几点:
  • 内存卡槽位于控制器正面,护盖的后面。
  • 如果内存卡已安装并出现故障,诊断数据将自行写入卡内。诊断数据可帮助调查和更正引发故障的根本原因。
  • 控制器会在上电时或在控制器运行过程中插入卡时检测内存卡的状态。
  • 内存卡可以储存非易失性存储器中的所有配置数据。
  • 内存卡可储存备份程序。
重要提示:
我们建议您定期将控制器项目备份到内存卡中。如果发生控制器存储器中的程序被删除这类不可恢复的严重故障,内存卡上的备份版本可自动还原到控制器,并迅速恢复控制器的正常运行。
关于如何使用非易失性存储器的详细信息,请参见 Logix 5000 Controllers Nonvolatile Memory Programming Manual (Logix 5000 控制器非易失性存储器编程手册,出版号:1756-PM017)。

安全项目注意事项

如果安全任务状态为 Safety Task Inoperable,则不能存储安全项目。当存储安全项目时,控制器固件也被存储到内存卡中。
如果控制器中不存在应用项目,则仅能保存控制器的固件;若存在有效的合作关系,则仅能保存内部安全协处理器的固件。
仅加载固件不会清除 Safety Task Inoperable 状态。
如果在存储项目时存在安全签名,将发生以下情况:
  • 安全标签和标准标签均会与其当前值一同被存储。
  • 保存当前的安全签名。
当您在内存卡上保存安全应用项目时,建议您选择 Program (Remote Only) 作为加载模式,即控制器在从内存卡加载项目后所进入的模式。
重要提示:
为了防止内存卡上保存的固件被新更新的固件覆盖:
  • 更新程序先检查内存卡上的加载选项,必要时将加载选项更改为 User Initiated。
  • 固件更新过程。
  • 控制器复位。
  • 加载选项保持设置为 User Initiated。
如果内存卡被锁定,加载选项不会改变,内存卡上保存的固件可以覆盖新更新的固件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal