其他内存卡任务

您可使用内存卡执行以下任务:
  • 更改从 SD 卡上加载的映像
  • 检查已完成的加载
  • 清除存储卡中的映像
  • 存储空映像
  • 更改加载参数
  • 将应用数据读取/写入到卡上
  • 在非易失性存储器选项卡上查看安全锁定状态和安全签名
有关完成所有这些任务的更多信息,请参见《Logix 5000 控制器内存卡编程手册》,出版号:1756-PM017。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal