从内存卡加载

设置好通信路径、与控制器联机并将控制器更改为“编程”模式后,您可以从内存卡中加载项目到控制器中。
重要提示:
使用内存卡与全新且处于出厂状态的控制器时:
  • 如果将含映像的内存卡插入全新且处于出厂状态的控制器(固件 1.x),那么在上电时,控制器会自动将固件更新至内存卡上所保存的固件版本。无论内存卡上的映像采用何种加载映像设置(User Initiated、On Power Up On 或 Uninitialized Memory),更新都将发生。
  • 如果映像是通过 On Power Up 或 On Uninitialized Memory 设置创建,则控制器会更新固件并加载到控制器应用中。
可以通过以下任一方式从内存卡加载到控制器:
  • 控制器上电
  • 用户发起的操作

控制器上电

下表显示了当将包含映像的内存卡插入控制器时,上电后会发生哪些情况。
ControlLogix 5590 控制器上电时的内存卡行为
控制器应用类型
映像设置
控制器处于出厂状态(v1.x 固件)
固件 > 1.x 且内部非易失性存储器无效
(“有效”包括无项目情况)
固件 > 1.x 且内部非易失性存储器有效
(“有效”包括无项目情况)
  • 标准控制器
  • 高可用性 (冗余和 Logix SIS)
  • SIL 2 安全
User Initiated
只加载固件
不执行任何操作
不执行任何操作
安装了安全协处理器的 SIL 3 安全
User Initiated
加载固件和应用
不执行任何操作
不执行任何操作
任意
On Power Up
加载固件和应用
  • 存在版本不匹配时加载固件
  • 加载应用
  • 存在版本不匹配时加载固件
  • 加载应用
任意
On Uninitialized Memory
加载固件和应用
  • 存在版本不匹配时加载固件
  • 加载应用
不执行任何操作
映像设置
控制器处于出厂状态(v1.x 固件)
固件 > 1.x 且内部非易失性存储器无效
(“有效”包括无项目情况)
固件 > 1.x 且内部非易失性存储器有效
(“有效”包括无项目情况)
User Initiated
只加载固件
不执行任何操作
不执行任何操作
On Power Up
加载固件和应用
  • 存在版本不匹配时加载固件
  • 加载应用
  • 存在版本不匹配时加载固件
  • 加载应用
On Uninitialized Memory
加载固件和应用
  • 存在版本不匹配时加载固件
  • 加载应用
不执行任何操作
映像设置
控制器处于出厂状态(v1.x 固件)
固件 > 1.x 且内部非易失性存储器无效
(“有效”包括无项目情况)
固件 > 1.x 且内部非易失性存储器有效
(“有效”包括无项目情况)
User Initiated
只加载固件
不执行任何操作
不执行任何操作
On Power Up
加载固件和应用
  • 存在版本不匹配时加载固件
  • 加载应用
  • 存在版本不匹配时加载固件
  • 加载应用
On Uninitialized Memory
加载固件和应用
  • 存在版本不匹配时加载固件
  • 加载应用
不执行任何操作

用户发起的操作

重要提示:
对于使用固件版本 1.xx 的出厂状态控制器,必须将控制器手动更新至所需的固件版本,然后才能加载控制器上的项目。
如果控制器上电完成,则只有完成以下操作后才能将项目从内存卡加载至控制器:
  • 确保控制器具有有效的固件版本。
  • 建立通信路径。
  • 与控制器联机。
  • 确保控制器处于“编程”模式。
要将项目从内存卡加载到控制器,需完成以下步骤。
  1. 在 Controller Organizer 中,双击控制器,打开 Controller Properties 对话框。
  2. 单击 Nonvolatile Memory 选项卡。
  3. 在 Image in Nonvolatile Memory 下,确认列出的控制器项目的名称是否正确。
    小贴士:
    如果内存卡上未保存任何项目,则 Nonvolatile Memory 选项卡上的消息指示映像(或项目)不可用。
    关于如何修改可从非易失性存储器加载的项目,请参见 Logix 5000 Controllers Nonvolatile Memory Programming Manual(Logix 5000 控制器非易失性存储器编程手册,出版号:1756-PM017)。
  4. 在 Nonvolatile Memory 选项卡右侧,单击 Load/Store。
    小贴士:
    如果 Load/Store 呈灰显(不可用),请确认以下几项:
    • 已指定正确的通信路径且已经和控制器联机。
    • 已安装 SD 卡。
    • 控制器处于“运行”模式。
  5. 在 Nonvolatile Memory 选项卡底部,单击 Load。
  6. 在出现的确认对话框中单击 Yes。
    下图显示了在何处单击 Yes 以确认从内存卡加载到控制器。
    单击 Yes 后,根据控制器状态指示灯的指示,项目被加载至控制器。Logix Designer 应用程序中的对话框指示存储进行中。
控制器状态指示灯
控制器
SD 指示灯
MOD 指示灯
四字符显示屏消息
恢复固件或项目时的控制器
绿色闪烁
绿色闪烁
“LOAD”,紧接着是“UPDT”
恢复固件或项目时的 SIL 2 控制器
绿色闪烁
绿色闪烁
“LOAD”,紧接着是“UPDT”
在主控制器固件更新期间的 SIL 3 控制器
绿色闪烁
绿色闪烁
“Updating Firmware…Do Not Remove SD Card”
在安全协处理器固件更新期间的 SIL 3 控制器
绿色闪烁
绿色闪烁
“Updating Firmware…Do Not Remove SD Card”
在加载项目期间的 SIL 3 控制器
绿色闪烁
绿色闪烁
“Loading…Do Not Remove SD Card”
控制器状态指示灯
控制器
SD 指示灯
OK 指示灯
四字符显示屏消息
恢复固件或项目时的控制器
绿色闪烁
红色常亮
“LOAD”,紧接着是“UPDT”
恢复固件或项目时的 SIL 2 控制器
绿色闪烁
红色常亮
“LOAD”,紧接着是“UPDT”
在主控制器固件更新期间的 SIL 3 控制器
绿色闪烁
绿色常亮
“Updating Firmware…Do Not Remove SD Card”
在安全协处理器固件更新期间的 SIL 3 控制器
绿色闪烁
绿色常亮
“Updating Firmware…Do Not Remove SD Card”
在加载项目期间的 SIL 3 控制器
绿色闪烁
绿色常亮
“Loading…Do Not Remove SD Card”
控制器状态指示灯
控制器
SD 指示灯
OK 指示灯
四字符显示屏消息
恢复固件或项目时的控制器
绿色闪烁
红色常亮
“LOAD”,紧接着是“UPDT”
恢复固件或项目时的 SIL 2 控制器
绿色闪烁
红色常亮
“LOAD”,紧接着是“UPDT”
在主控制器固件更新期间的 SIL 3 控制器
绿色闪烁
绿色常亮
“Updating Firmware…Do Not Remove SD Card”
在安全协处理器固件更新期间的 SIL 3 控制器
绿色闪烁
绿色常亮
“Updating Firmware…Do Not Remove SD Card”
在加载项目期间的 SIL 3 控制器
绿色闪烁
绿色常亮
“Loading…Do Not Remove SD Card”
加载完成后,控制器重启。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal