区分标准和安全组件

安全系统中未被安全功能使用的组件,可以配备符合低压指令和 EMC 指令认证的其他模块。请参见罗克韦尔自动化产品认证页面 (),确定模块是否具有 CE 认证。
必须在控制器项目的安全部分和标准部分之间创建一个清晰、合乎逻辑的明显区别,并予以记录。作为该区别的组成部分,
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序提供了安全标识图标,用于标识安全任务、安全程序、安全例程和安全组件。
此外,Logix Designer 应用程序还使用安全类别属性,显示安全任务、安全程序、安全例程、安全标签或安全用户自定义指令属性时,安全类别属性可见。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal