安全网络号 (SNN) 分配

当您创建控制器项目时,只要识别到含
CIP Safety™
设备的新子网,编程软件便会自动生成一个 SNN 值。
  • 控制器上支持
    CIP Safety™
    的每个端口都会分配有一个 SNN。安全控制器最多可拥有三个安全网络号:每个以太网端口各有一个独立的 SNN,背板另有一个 SNN。
  • 如果 I/O 树中存在网桥或适配器设备,当添加子
    CIP Safety™
    设备时,将为通过网桥或适配器创建的子网分配一个 SNN。
对于典型用户,基于时间自动分配 SNN 足以满足要求。但是在下列情况下,需要手动分配 SNN:
  • 已建立 SNN 的 CIP Safety 子网上有一个或多个控制器端口。
  • 将安全项目复制到同一可路由
    CIP Safety™
    系统内安装的其他硬件。
Rockwell Automation®
建议将每个 SNN 更改为已为该子网建立的 SNN(如有)。这样一来,以后在项目中创建的设备会被自动分配正确的 SNN。
每个安全网络都必须具备一个唯一的安全网络号。必须确保将唯一的 SNN 分配给包含安全设备的每个
CIP Safety™
网络。
小贴士:
可以将多个安全网络号分配给一个
CIP Safety™
子网或包含多个安全设备的 ControlBus™ 机架。但是,为简便起见,建议每个
CIP Safety™
子网只有一个唯一的 SNN。
SNN 可以使用软件分配(基于时间)或由用户(手动)分配。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal