在 Logix Designer 应用程序中配置双 IP 模式

您可以使用
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序将控制器配置为双 IP 模式。
EtherNet/IP™
模式默认为双 IP 并在 Controller Properties 对话框中的 General 选项卡中显示。
重要提示: 使用
ControlLogix®
5590 控制器时,控制器上的以太网端口本身标记为 1 和 2。在编程和通信软件中,端口描述为 A1 和 A2。
下图显示了 Logix Designer 中控制器属性对话框上显示 EtherNet/IP 模式的位置。
在 Internet Protocol 选项卡上设置 IP Address 和 Subnet Mask。
小贴士:
在设置 IP 地址和子网掩码时,建议使用工作站到控制器的 USB 连接。
按照以下步骤设置端口 1 和端口 2 上的 IP 地址。
  1. 确认项目已在线。
  2. 确认控制器处于以下一种模式:
    • 编程
    • 远程编程
    • 远程运行
    如果控制器处于运行模式,则无法更改 IP 地址或子网掩码。
  3. 单击 Internet Protocol 选项卡。
  4. 从 Port 下拉菜单中选择一个以太网端口。
  5. 单击 Manually Configure IP settings。
  6. 分配 IP 地址和网络掩码。
  7. 单击 Apply。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal