使用 MSG 指令禁用以太网端口

您可以使用带有 THIS 路径的
CIP™
通用 MSG 来执行该选项。您无法使用该 MSG 指令禁用其他控制器上的以太网端口。
  1. 将 MSG 指令添加到程序中。
    该消息仅需执行一次,而无需在每次程序扫描时重复执行。
    重要提示:
    如果控制器开关处于“运行”模式或
    FactoryTalk® Security
    设置禁止该编辑选项,则无法将 MSG 指令添加到程序中。
  2. 如下表所述,配置 Message Configuration 对话框中的 Configuration 标签。
    下图显示用于禁用 Logix Designer 中控制器以太网端口的 MSG Configuration 对话框。
    重要提示:
    这些数值以特定方式存储在控制器的非易失性存储器中,使得控制器每次上电时无需通过 MSG 指令重新执行配置。
    禁用以太网端口
    字段
    说明
    消息类型
    CIP 通用
    服务类型
    设置单个属性
    实例
    1 用于禁用具有单个以太网端口的控制器上的以太网端口,或用于禁用具有两个以太网端口的控制器上的端口 A1。
    2 用于禁用带有两个以太网端口的控制器上的端口 A2。
    类别
    f6
    属性
    9
    源元素
    SINT 数据类型的控制器标签。
    Source Element 标签数据:
    • 1 = 启用端口
    • 2 = 禁用端口
    在该示例中,控制器标签名为 Port_Configuration。
    源长度
    1
  3. 配置 Communication 选项卡以使用 THIS 路径。
    重要提示:
    指向 THIS 的消息必须为未连接消息。
    下图所示为在 Logix Designer 中,通过 MSG 指令禁用控制器以太网端口的路径。
  4. 启用 MSG 指令前,确保 Source Element 标签值为 2。
    重要提示:
    可在禁用后重新启用以太网端口。
    要重新启用端口,需完成在该部分所给出的步骤。但在启用 MSG 指令前,需确保 Source Element 标签值为 1。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal