禁用 Port Configuration 选项卡上的以太网端口

可以禁用控制器上的内置以太网端口。该方法将保留项目设置,因此每次下载项目至控制器时,以太网端口都被禁用。
  1. 在 Online 工具栏上,单击 Controller Properties 按钮。
    下图显示了 Logix Designer 工具栏上 Controller Properties 按钮的位置。
  2. 在 Controller Properties 对话框中单击 Port Configuration 选项卡。
  3. 在 Port Configuration 选项卡上,清除 Enable 复选框。
    下图显示了在 Logix Designer 中启用和禁用控制器以太网端口的位置。
  4. 在 Port Configuration 选项卡上,单击 Apply。
    • 如果联机进行该更改,则会出现一个 Alert 对话框。在该对话框中,单击 Yes。更改立即生效。
    • 如果处于脱机状态,则将程序下载到控制器后更改才会生效。
  5. 在 Port Configuration 选项卡上,单击 OK。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal