创建故障例程

要创建故障例程,请执行以下操作。
  1. 在控制器项目管理器中右键单击程序,然后单击 Add > New Routine。
  2. 在 New Routine 对话框的 Name 字段中,键入故障例程的名称。
  3. 在 Type 字段中,使用默认设置 Ladder Diagram。
  4. 在 In Program or Phase 字段中,选择例程所在的程序或阶段。
  5. 在 Assignment 字段中,选择 Fault。
  6. (可选)选中 Open Routine 复选框,立即打开梯形图程序。
  7. 单击 OK。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal