跳转至故障例程

在程序的主例程中,输入以下梯级,其中:
  • Fault_Routine_1 是程序故障例程的名称。
  • 999 为故障代码值。
下图显示了 Logix Designer 中的 JSR 指令示例。
当 Tag_1.0 = 1 时,执行跳转至 name_of_fault_routine,发生主要故障,控制器进入故障模式。输出转为故障状态。Controller Properties 对话框的 Major Faults 选项卡显示代码 999。
下图显示了 Logix Designer 中带标签的 JSR 指令示例。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal