安全输入检查表

当编程或启动时,可以为系统中的每个安全输入填写单独的检查表。这是确保完全并明确实现要求的唯一方法。该检查表还可作为将外部接线连接到应用程序的指导文档使用。
✔
输入设备要求
您是否遵守了安装说明和预防措施,从而满足适用的安全标准?
您是否在系统和设备上执行了项目验证测试?
是否在应用项目逻辑中按顺序执行了控制、诊断和报警功能?
是否上传了每个设备的配置,并将每个设备的配置与配置工具发送的配置进行了比较?
设备接线是否符合目标标准和所需的安全等级?
是否确认了传感器和输入的电气技术规范兼容?
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal