控制器系统检查表

✔
系统要求
您使用的组件是否经过 SIL 等级认证且具备 https://rok.auto/certifications 中列出的相应的固件版本?
您是否为每个安全功能计算了系统安全响应时间?
系统响应时间是否包括了用户自定义的安全任务程序看门狗(软件看门狗)时间和安全任务速率/周期?
系统响应时间与过程安全时间之间的关系是否正确?
是否已为每个安全功能计算概率 (PFD/PFH) 值?
是否执行了所有合适的项目验证测试?
如需要,是否创建了预扫描例程来初始化安全关键数据?
是否确定了系统处理故障的方式?
安全系统中的每个网络是否都有一个唯一的安全网络号?
每个安全设备是否都配置了正确的安全网络号?
是否已生成了安全签名?
是否上传并记录了安全签名,以供将来比较?
下载后,是否确认了控制器中的安全签名与所记录的安全签名一致?
当在线编辑时,是否有另一种机制来保持系统的安全完整性?
是否考虑关于使用 SIL 输入与输出的检查表?
在过程安全时间中,是否考虑了安全功能暂停时间?
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal