安全应用程序开发检查表

当创建或修改安全应用程序时,使用以下检查表来帮助保持安全性。
✔
系统要求
您的控制器是否支持用于创建安全应用程序的
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序版本?
在创建安全应用程序期间是否遵守了编程指南?
安全应用程序是否只包含梯形图?
安全应用程序是否只包含安全指令?
安全应用程序是否明确区别安全标签和标准标签?
是否只将安全标签用于安全例程?
是否已经确认安全例程没有尝试读写标准标签?
是否已经确认没有将安全标签作为标准标签的别名使用,并且没有将标准标签作为安全标签的别名?
每个安全输出标签是否正确配置并连接至物理量输出通道?
是否已经确认在安全应用逻辑中已经调节了所有已映射标签?
是否定义了故障例程监控的过程参数?
是否用一个指令签名封装了所有用户自定义安全指令并记录了该安全指令签名? 可选用于一次性使用的用户自定义指令。所需的用户自定义指令可在不同应用项目中重用。
在系统调试过程中,您是否测量过潜在报警突发情况,并在测量的扫描时间不可接受时修改了项目?
是否有独立的安全审查员审查了程序,如有必要?
审核过程是否已归档并已签名?
如果您的应用为 SIL 3 或高要求 SIL 2,您是否在程序逻辑中使用冗余状态位 (S:R) 来监视冗余系统操作?
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal