Axes 视图

使用 Axes 可查看或配置设备的轴。
Axes 视图示例
Axes 视图包含以下参数:
参数
说明
Axis
显示此配置适用的轴号。
Step Angle (Steps per Revolution)
指定电机每执行一步所转动的角度。
  • 1.8° (200)
  • 0.9° (400)
Motor Current
指定电机运动时提供给电机的连续电流。
有效值为 0.1…4.0 A
Hold Current %
指定轴停止时用于保持保持转矩的电机电流百分比。
有效值为 0…100%
Engineering Units
指定位置或距离的测量单位。
有效值为文本字符串。该字符串用于以下字段:
  • Maximum Speed
  • Jog Acceleration
  • Home Speed
  • Home Final Speed
  • Home Acceleration
  • Home Position
Engineering Units per Revolution
指定一次旋转对应的工程单位数量。模块使用该值在转数与工程单位之间转换位置、速度和加速度参数。
Recalculate Units
更改“每转工程单位数”后,使用此按钮可自动重新计算以下配置参数的值:
  • Maximum Speed
  • Jog Acceleration
  • Home Speed
  • Home Final Speed
  • Home Acceleration
Invert Direction
指定是否反转逻辑电机方向,以适应安装方向或机械方向差异。
复选框
正值(正向)
负值(反向)
清零
顺时针
逆时针
已选择
逆时针
顺时针
Diagnostics
打开 Diagnostics 对话框,其中包含诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal