Axisxx 视图
使用 Axisxx 视图查看或配置设备中的指定轴。
Axisxx 视图示例

Axisxx 视图包含以下参数:
参数 | 说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Step Angle (Steps per Revolution) | 确定电机每执行一个步进时的转动角度。
| |||||||||
Motor Current | 指定电机运动时提供给电机的连续电流。 有效值为 0.1…4.0 A | |||||||||
Hold Current Percentage | 指定轴停止时用于保持保持转矩的电机电流百分比。 有效值为 0…100% | |||||||||
Microsteps | 确定一个完整电机步对应的微步数量。 有效值为 1、2、4、8、16、32、64、128 和 256 | |||||||||
Velocity Profile | 确定运动命令所使用的速度曲线。
| |||||||||
Maximum Speed | 指定轴允许运动的最大速度。 如果命令速度超过最大速度,则实际速度会限制为最大速度,并将 I.Axisxx.OverspeedAlarm 设置为 1。 该值的单位为工程单位/秒。 | |||||||||
Jog Acceleration | 指定点动命令的速度变化率。 该值的单位为工程单位/秒 2 。 | |||||||||
Engineering Units | 指定位置或距离的测量单位。 有效值为文本字符串。该字符串用于以下字段:
| |||||||||
Engineering Units Per Revolution | 指定一次旋转对应的工程单位数量。模块使用该值在转数与工程单位之间转换位置、速度和加速度参数。 | |||||||||
Recalculate Units | 更改“每转工程单位数”后,使用此按钮可自动重新计算以下配置参数的值:
| |||||||||
Invert Direction | 指定是否反转逻辑电机方向,以适应安装方向或机械方向差异。
| |||||||||
Diagnostics | 打开 Diagnostics 对话框,其中包含诊断信息。 |
Axisxx 诊断
要查看 Axisxx 诊断,在“轴”或“Axisxx”视图中选择“诊断”。
Axisxx 诊断示例

提供反馈