Axisxx – Brake 视图

使用 Axisxx – Brake 查看或配置特定轴的制动参数。
Axisxx – Brake 视图示例
Axisxx – Brake 视图包括以下参数:
参数
说明
Disengage Delay Time
指定从轴电源开启到制动器释放之间的延迟时间。
有效值为 0…1000 ms
Engage Delay Time
指定从轴电源关闭到制动器施加之间的延迟时间。
有效值为 0…1000 ms
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal