Axisxx – Homing 视图
使用 Axisxx – Homing 可查看或配置特定轴的归位参数。
Axisxx – Homing 视图示例

Axisxx – Homing 视图包括以下参数:
参数 | 说明 |
|---|---|
Home Speed | 指定执行“回零”操作期间使用的速度,直到检测到回零限位开关。您可以将此参数设置为较高值,以减少执行“回零”命令所需的时间。 有效值必须大于 0.0 且小于或等于 C:MaxSpeed。 该值的单位为工程单位/秒。 |
Home Final Speed | 指定检测到回零限位开关后使用的最终速度。您可以将此参数设置为较低值,以提高回零位置精度。 有效值必须大于 0.0 且小于或等于 C:MaxSpeed。 该值的单位为工程单位/秒。 |
Home Acceleration | 指定执行“回零”命令时速度的变化率。 该值的单位为工程单位/秒 2 。 |
Home Timeout | 指定轴寻找回零位置允许的最大时间。 当该时间到期后,轴会执行平滑停止,并且位置状态仍保持无效。 有效值为 1.0…600.0 秒 |
Home Position | 显示在“回零”或“设置回零位置”命令完成后设置为当前位置的位置值。 该值的单位为工程单位。 |
提供反馈