Counter 视图
只有在 Device Definition 对话框中为 Encoder Type 参数选择了 HSC 时,计数器才可用。
计数器汇总了模块计数器配置信息。
Counter 视图示例

Counter 视图包括以下参数:
参数 | 说明 |
|---|---|
Rollover | 显示 RolloverValue 输出标签的值。 如果计数器进行增计数,当计数器值达到向上反转计数值 - 1时,它会在接收下一个计数时向下反转到向下反转值。向上反转标签置位为
1。 |
Rollunder | 显示 RollunderValue 输出标签的值。 如果计数器进行减计数,当计数达到向下反转计数值时,它会在接收下一个计数时反转并计数到 向上反转计数值 -1。向下反转标签置位为
1。 |
Load Count Value | 显示触发加载功能时要加载到计数器中的预设计数。 |
Load Revolution Value | 显示触发加载功能时要加载到计数器中的预设转数。 |
Average Over | 在计算平均频率、脉宽和加速度时,根据脉冲数或一段时间定义平均值。
|
Pulses to Average Over | 定义超过平均值的脉冲数。 该设置仅在计数器超过平均值设为脉冲时可用。 |
Time to Average Over | 定义超过平均值的持续时间,单位为毫秒。 该设置仅在计数器超过平均值设为时间时可用。 |
Apply Reset to Time Derived Values | 指定计数器重置时是否重置时间导出值。
|
Invert Counter Direction | 规定是否反转计数器方向。
|
Engineering Units | 定义以脉冲为单位的计数、频率和加速度值的换算工程单位。 例如,如果工程单位是“abc”,则转换的输入标签的单位如下:
|
Scalar | 定义用于乘以计数值、频率值和加速度值(以脉冲数为单位)的值,以得到工程单位的换算值。 |
Diagnostics | 打开 Diagnostics 对话框, 其中包含诊断信息。 |
计数器诊断
要查看 Counter diagnostics,在 Counter 视图中选择 Diagnostics。
Counter Diagnostics 示例

提供反馈