Counter – Fault/Program Actions 视图

当模块处于编程模式或故障模式,或者发生通信故障时,使用 Counter– Fault/Program Actions 配置计数器的行为。
Counter – Fault/Program Actions 视图示例
Counter – Fault/Program Actions 视图包括以下参数:
参数
说明
Counter State in Program Mode
确定控制器转换到编程模式或禁止模式时的计数器行为。当处于编程模式或禁止模式时,将忽略来自控制器的计数器,且计数器行为如下:
  • Continue counting
  • Hold – 当控制器转换为运行模式时,保留上一计数并继续计数。
  • User-defined value – 将计数设为用户自定义值,当控制器转换到运行模式时,继续从该值开始计数。
Counter State in Program Mode
User-defined Value
定义在编程模式下将计数器状态选为用户自定义值时设置为计数的值。
Reset stored values in Program Mode
确定当控制器转换为编程模式或禁止模式时,是否重置存储的值。
Counter State in Communication Fault Mode
确定通信故障发生且模块进入通信故障模式后计数器情况。
  • Continue counting
  • Hold – 当控制器转换为运行模式时,保留上一计数并继续计数。
  • User-defined value – 将计数设为用户自定义值,当控制器转换到运行模式时,继续从该值开始计数。
Counter State in Communication Fault Mode
User-defined Value
定义在通信故障模式下将计数器状态选为用户自定义值时设置为计数的值。
Reset stored values in Communication Fault Mode
确定在发生通信故障且模块进入通信故障模式后,是否重置存储的值。
When Communication Fails in Program Mode
确定在编程模式下通信失败时的计数器操作。
  • Leave counter in Program Mode state – 遵循编程模式的行为。
  • Change counter to Communication Fault Mode state – 遵循通信故障模式的行为。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal