Counter – Alarms 视图

使用 Counter – Alarms 配置计数器的报警。
Counter – Alarms 视图示例
Counter – Alarms 视图包括以下参数:
参数
说明
Pulse Width Alarm Limit
定义触发脉宽报警前所允许的最大脉宽。如果瞬时脉宽或平均脉宽超过最大脉宽,则会触发脉宽报警。
Accel Alarm Limit
定义触发加速度报警前所允许的最大加速率。
如果瞬时加速率或平均加速率超过最大加速率,则会触发加速报警。
数值为 0 时则禁用该报警。
Decel Alarm Limit
定义触发减速度报警前所允许的最大减速率。
如果瞬时减速率或平均减速率超过最大加速率,则会触发减速报警。
数值为 0 时则禁用该报警。
Frequency Alarm Limit
定义触发频率报警前所允许的频率上限。
如果瞬时频率或平均频率超过此上限,则会触发频率报警。
Zero Frequency Alarm Limit
显示频率或平均频率必须低于该值才能触发零频率报警。
Latch Zero Frequency Alarm
确定零频率报警是否锁定,以便在明确解除锁定之前一直保持。
Enable Missing Pulse Alarm
确定是否启用脉冲丢失报警。
Missing Pulse Alarm Limit
显示在触发脉冲丢失报警之前,检测到连续脉冲前导沿之间必须经过的时间长度。
Latch Missing Pulse Alarm
确定脉冲丢失报警是否锁定,以便在明确解除锁定之前一直保持。
Diagnostics
打开 Diagnostics 对话框, 其中包含诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal