Counter – Input 视图

使用 Counter – Input 配置不同输入的 Off → On 和 On → Off 滤波时间。
Counter – Input 视图示例
Counter – Input 视图包括以下参数:
参数
说明
Input A
Off → On Filter Time
定义输入由断开转为接通状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持接通状态的时间。
Input A
On → Off Filter Time
定义输入由接通转为断开状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持断开状态的时间。
Input B
Off → On Filter Time
定义输入由断开转为接通状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持接通状态的时间。
Input B
On → Off Filter Time
定义输入由接通转为断开状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持断开状态的时间。
Input A, B
Off → On Filter Time
定义输入由断开转为接通状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持接通状态的时间。
Input A, B
On → Off Filter Time
定义输入由接通转为断开状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持断开状态的时间。
Input Z
Off → On Filter Time
定义输入由断开转为接通状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持接通状态的时间。
Input Z
On → Off Filter Time
定义输入由接通转为断开状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持断开状态的时间。
Input00
Off → On Filter Time
定义输入由断开转为接通状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持接通状态的时间。
如果 Input00 功能在 Device Definition 对话框中设置为 Not Used, 则此参数不可见。
Input00
On → Off Filter Time
定义输入由接通转为断开状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持断开状态的时间。
如果 Input00 功能在 Device Definition 对话框中设置为 Not Used, 则此参数不可见。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal