输入有效的扩展 I/O 值

此字段适用于 1769-L1x CompactLogix controller。
如果控制器 (Controller) 的
I/O 扩展
选择与存在的物理模块 (Module) 实际数量不匹配,当控制器处于联机状态时:
  • 控制器 (Controller) 不建立任何 I/O 连接。
  • 模块 (Module) 会产生一个故障。
要输入有效的扩展 I/O 值:
  1. 如果新建控制器 (Controller) 而且新控制器的本地输入和输出模块 (Module) 的数量未知,则在
    新建控制器
    对话框的
    扩展 I/O
    列表中选择
    0 个模块
    。
    若要修改控制器 (Controller),可在
    控制器属性
    对话框的
    常规
    选项卡上,从
    扩展 I/O
    列表中选择控制器的物理输入和输出模块 (Module) 的数量。例如,如果要为控制器 (Controller) 添加两个扩展 I/O 模块 (Module),应选择
    2 个模块
    。
  2. 使用
    I/O 配置
    树添加新的扩展 I/O 模块 (Module)。右键单击
    扩展 I/O
    ,然后选择
    新建模块 (Module)
    ,打开
    选择模块
    对话框。
在此示例中,有两个扩展 I/O 模块 (Module)。
重要提示: 正确的 POINT I/O 系统没有任何空的终端基座。使用不匹配的 I/O 设置进行联机有可能导致系统中出现计划外的控制。有关更多信息,请参阅
《POINT I/O、EtherNet/IP、适配器模块用户手册》
(出版号 1734-UM011)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal