关于 FLEX 输入/输出 (I/O) 模拟校准

在装运之前,针对 150 Hz、300 Hz 和 600 Hz 校准了 FLEX I/O 模拟模块 (Module)。随着时间流逝,您的模拟模块 (Module) 的各种电子组件的电气规格会出现漂移。为了在您的模拟输入模块 (Module) 进入的测量中和模拟输出模块生成的信号中获得最佳精度,需要经常重新校准。对于大多数应用程序,每 6 个月重新校准一次是适合的时间间隔。
当发现有必要重新校准时,必须在 FLEX I/O 系统中重新校准模块 (Module)。模块 (Module) 必须与控制器 (Controller) 和
Logix Designer
应用程序通信。
小贴士: 在开始校准模块 (Module) 之前,必须完成其配置并应用或下载(取决于模块)设置,然后通过选中“连接”选项卡中的“禁用”复选框禁止模块的连接。完成上述步骤 (Step) 之后,就可以启动校准。
校准过程有两个常用功能:
  • 偏移量
  • 增益
Logix Designer
应用程序校准屏幕引导您通过整个过程。首先校准输入通道,然后校准输出通道。请参阅下面的设置需求以获取输入通道和输出通道的必需校准设备的列表。
重要提示: FLEX I/O 模拟模块 (Module) 的校准接受您提供的任何数据。必须为输入校准提供准确的信号,为输出校准提供准确的测量。提供准确的信号使您的模拟模块 (Module) 可以以其额定精度工作。
校准进行时不会报告错误,无论您是否连接正确信号还是根本未连接信号。则可能完全未校准模块 (Module)。软件不会报告未校准模块 (Module)。
  • 对于输入通道:连接参考源(电压或电流),模块 (Module) 会读取值。
为了校准模块 (Module),需要下列设备:
设备
说明
型号/类型
精密电压/电流源
0 – 10.25V,10mV 分辨率或更佳
0 -21mA, 100nA 或更佳
HP3245A 或等效设备
  • 对于输出通道:测量电压或电流并将值输入屏幕上的字段中。软件基于这些测量生成校准校正值,并将它们存储在模块 (Module) 中。
为了校准模块 (Module),需要下列设备:
设备
说明
型号/类型
精密电压/电流计
0 – 10.5V,10mV 分辨率或更佳
0 -22mA, 100nA 或更佳
Datron、Wavetek 或等效设备
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal