搜索
Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
O - 指令集
- O -
单脉冲触发 (ONS)
OR
下降沿单脉冲触发 (OSF)
带输入的下降沿单脉冲触发 (OSFI)
上升沿单脉冲触发 (OSR)
带输入的上升沿单脉冲触发 (OSRI)
输出接通 (OTE)
输出锁存 (OTL)
输出解锁 (OTU)
指令集
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal