运动组指令

组指令包括在指定组中所有轴上运行的所有运动指令。适用于组的指令包括位置抓拍、关闭控制和停止指令。每个 Logix 控制器只支持一个组。
以下为运动组指令。
可用指令
梯形图和结构化文本
功能块
不可用
重要提示: 用于指令运动控制属性的标签只能使用一次。在其他指令中重复使用运动控制标签可能导致意外操作,从而可能造成设备损坏或人员受伤。
组控制指令包括在指定组中所有轴上运行的所有运动指令。适用于组的指令包括位置抓拍、关闭控制和停止指令。请注意,目前每个 Logix 控制器只支持一个组。
运动组指令如下:
执行以下操作:
使用此指令:
停止一组轴上的运动。
MGS
强制组中的所有轴进入关闭运行状态。
MGSD
将一组轴从关闭运行状态转换为轴就绪运行状态。
MGSR
锁定组中所有轴的当前给定位置和实际位置。
MGSP
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal