密码设置选项

下表显示
DeskLock 设置
对话框中
密码
选项卡的各个选项。
选项
描述
从 DeskLock 重启 Windows 时需要密码
如果选中此选项,则从 DeskLock 重启 Windows 时需要密码。
退出 DeskLock 时需要密码
如果选中此选项,则从 DeskLock 退出时需要密码。
再次打开此对话框时需要密码
如果选中此选项,则打开
DeskLock 设置
对话框需要密码。
如果所有这些功能都需要密码,请确保 Windows 管理员知道密码,否则之后将无法访问此对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal