桌面设置选项

下表显示
DeskLock 设置
对话框中
登录
选项卡的各个选项。
选项
描述
使用现有的 Windows 桌面 (Explorer.exe)
选择此选项可将 Windows 配置为在下次 Windows 启动时使用默认桌面(资源管理器)。
无论在此选择哪个桌面,在“登录”选项卡中对 Windows 功能进行的任何更改都会在下次重启 Windows 时生效。
桌面设置
可选择在运行 DeskLock 时隐藏 Windows 资源管理器桌面上的条目、任务栏和/或开始菜单。隐藏的条目、任务栏和开始菜单会在退出 DeskLock 或打开“DeskLock 设置”窗口时重新出现。
隐藏桌面条目
选中此框可在运行 DeskLock 且
DeskLock 设置
窗口关闭时隐藏 Windows 资源管理器桌面上的条目。
隐藏任务栏
选中此框可在运行 DeskLock 且
DeskLock 设置
窗口关闭时隐藏 Windows 任务栏。
隐藏开始菜单
选中此框可在运行 DeskLock 且
DeskLock 设置
窗口关闭时隐藏 Windows“开始”菜单。
该选项并非对所有
Windows
计算机都可用。
用新的 DeskLock 替换现有的桌面
单击此选项可在下次重启系统时使用 DeskLock 作为 Windows 桌面。此时将显示
DeskLock 应用程序
部分,其中包含下列选项。
程序
最多可将 10 个程序配置为自动启动以及在 DeskLock 桌面中包含按钮。列表中的第一个条目默认为应用程序 1。必须对其进行修改,使其作为一个占位符包含在内。
除非程序具有启动延迟时间,否则程序根据其在程序列表中显示的顺序自动启动。
名称
如果指定该程序中包含某个按钮,则运行时此处键入的名称将出现在 DeskLock 中的按钮上。
程序
键入要在运行时启动的程序的名称和完整路径,程序将自动启动或在单击其按钮时启动,具体取决于配置方式。单击
浏览
按钮查找并选择程序。
命令行参数
键入程序所需的所有命令行参数。还可以单击
浏览
按钮查找并选择文件(如果其中一个是必须参数)。可从“文件类型:”列表中查看各种
FactoryTalk View
产品的文件类型。
窗口样式
选择运行程序的窗口样式。可以是有焦点的“正常”、“最小化”或“最大化”,或者无焦点的“正常”或“最小化”。
在 DeskLock 窗口包含一个按钮
选中此框以在运行时用 DeskLock 窗口中的按钮代表程序。按钮上出现的标记是在名称中输入的内容。
启动时自动运行程序
选中此框以在 DeskLock 启动时运行程序。除非程序具有“启动延迟”时间,否则程序根据其在
程序
列表中显示的顺序启动。
自动启动延迟(秒)
输入要在 DeskLock 启动后延迟应用程序启动的秒数 (1-600)。
当 DeskLock 正在作为桌面运行时,
DeskLock
窗口中的
退出 DeskLock
按钮将不可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal