创建 DeskLock 系统重新启动按钮

插入 ActiveX 控件
对话框用于创建一个
DeskLock 系统重新启动
按钮。
要创建 DeskLock 系统重新启动按钮
  1. 从
    对象
    菜单中选择
    ActiveX 控件
    。
  2. 拖动 ActiveX 工具绘制所需对象大小的矩形。
  3. 在
    插入 ActiveX 控件
    对话框中,从注册对象列表中选择
    DeskLock 系统重新启动按钮
    。
  4. 双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  5. 在
    属性
    对话框中,指定按钮外观、按钮启动的动作,及其标签或表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal