设置系统重新启动设置(“常规”选项卡)

DeskLock 系统重新启动
按钮提供关闭,或关闭再重新启动操作系统的方法。
要指定按下按钮是关闭还是重新启动操作系统
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    常规
    选项卡。
  3. 从菜单中,选择按下按钮是关闭还是重新启动操作系统。
  4. 选择系统关闭是否会强制停止正在计算机上运行的所有应用程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal