设置 DeskLock 系统重新启动按钮的外观(“外观”选项卡)

属性
对话框用于设置
DeskLock 系统重新启动
按钮的外观。
要为 DeskLock 系统重新启动按钮设置外观选项
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    外观
    选项卡。
  3. 指定以下属性:
    • 标题文本、字体、大小、样式和颜色
    • 标题文本的背景颜色
    • 图像
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal