报警事件属性和值

属性和值不区分大小写。逻辑运算符
OR
用于分隔多个值,例如
Urgent OR High
。
下表显示了可用于筛选或排序的可用属性和值。
属性
描述
是否支持筛选?
是否支持排序?
Priority
值可以是:
  • Urgent
  • High
  • Medium
  • Low
Yes
Yes
AlarmState
值可以是:
  • InAlarm
  • Normal
  • Acked
  • Unacked
  • Shelved
  • Suppressed
  • InAlarm,Acked
  • InAlarm,Unacked
  • InAlarm,Shelved
  • InAlarm,Suppressed
  • Normal,Acked
  • Normal,Unacked
  • Normal,Shelved
  • Normal,Suppressed
Yes
Yes
EventTime
No
Yes
AlarmName
Yes
Yes
ConditionName
Yes
No
消息
Yes
No
CurrentValue
No
No
LimitValue
No
No
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal