SetAlarmEventSort 方法

将报警事件列表按指定属性排序。
语法
TrendPro1
.
SetAlarmEventSort
(字符串型
属性
, 长整型
sortType
)
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
attribute
- 是报警事件属性的名称。该值不区分大小写。必须为以下值之一:
Priority
、
EventTime
、
AlarmName
和
AlarmState
。
sortType
– 是指定排序顺序的长整型值。有效值为:
  • 0
    :未排序
  • 1
    :升序
  • 2
    :降序
示例
Private Sub btnSortByTime() TrendPro1.SetAlarmEventSort "EventTime", 1 End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal