RemoveAlarmEventFilter 方法

移除指定属性的筛选器。
语法
TrendPro1
.
RemoveAlarmEventFilter
(字符串
属性
)
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
属性
- 是报警事件属性的名称。该值不区分大小写。必须为以下选项之一:
Priority
、
AlarmState
、
AlarmName
、
ConditionName
和
Message
。
示例
Private Sub btnRemoveFilter() TrendPro1.RemoveAlarmEventFilter "AlarmState" End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal