AddAlarmEventFilter 方法

添加具有指定属性的报警事件筛选器。
语法
TrendPro1
.
AddAlarmEventFilter
(
属性
(字符串),
filterValue
(字符串))
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
属性
- 是报警事件属性的名称。该值不区分大小写。必须为以下选项之一:
Priority
、
AlarmState
、
AlarmName
、
ConditionName
和
Message
。
filterValue
- 是为报警事件属性定义的筛选器值。它可以是字符串也可以是常量值,具体取决于指定的属性。如果该值为空,则将移除该属性的筛选器。
小贴士:
如果有多个筛选器值,请用空格分隔各个值。
示例
Private Sub btnAddFilter_Click() TrendPro1.AddAlarmEventFilter "AlarmState", "Normal Unack" 'The filter value is Normal or Unack. End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal