示例:DisplayScale 属性

Private Sub ScaleToggle() If Trend1.XAxis.DisplayScale = True Then Trend1.XAxis.DisplayScale = False Trend1.YAxis.DisplayScale = False Else Trend1.XAxis.DisplayScale = True Trend1.YAxis.DisplayScale = True End If End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal