SetElementFocusPrevious 方法

将输入焦点按 Tab 键顺序移至上一个对象。
语法
Display
.
SetElementFocusPrevious
其中
Display
– Display 对象的名称或对 Display 对象求值的表达式。
备注
  • 该方法类似于 PrevPosition 命令。
  • 可以接收输入焦点的对象是:NumericInput、StringInput、Recipe、Button、ActiveX 控件和带有对象键的图形对象。
  • 如果画面被其他画面遮盖,则会将其移动到其他同类画面之前。这类似于在将输入焦点设置为元素前先发出 PullForward 命令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal