ActiveElement 属性

返回具有输入焦点的 Element 对象。如果没有具有输入焦点的元素,则返回 Nothing。只读。
语法
Display
.
ActiveElement
其中
Display
– Display 对象的名称或对 Display 对象求值的表达式。
备注
  • 要将焦点设置为特定对象,调用特定对象的 SetElementFocus 方法或 SetFocus 方法。
  • 要将焦点移至 Tab 顺序中的下一个或前一个对象,调用 SetElementFocusNext 或 SetElementFocusPrevious 方法。
  • 可以具有输入焦点的对象有:NumericInput、StringInput、Recipe、Button、ActiveX 控件和附加了对象键的任何图形对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal